A NOSSA POLÍTICA AMBIENTAL
Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Na MISUMI Europa GmbH, estabelecemos o objetivo de utilizar os recursos naturais de forma responsável e minimizar ou evitar o impacto ambiental resultante das nossas atividades comerciais. Para melhorar o nosso desempenho ambiental, determinámos os requisitos que decorrem do contexto da nossa empresa e definimos objetivos e medidas apropriados a partir daí. Os nossos objetivos são mensuráveis e são regularmente revistos.
Desde o início de 2024, somos abastecidos com eletricidade verde em todos os locais. A eletricidade é certificada pelo “Green Electricity Label”, que é emitido por associações ambientais. Com a energia Mainova "ÖkoPremium", apoiamos ativamente a expansão das energias renováveis, como centrais de produção de energia renovável, projectos futuros e novas tecnologias sustentáveis ou investimentos no fornecimento direto de eletricidade verde.
Enquanto empresa comercial, enfrentamos desafios específicos para evitar resíduos e no embalamento dos nossos produtos de forma a poupar recursos. No nosso moderno centro de logística, colocamos grandes exigências ao consumo eficiente de energia e na redução das emissões de CO2 durante o transportedos nossos produtos. Respondemos a estes desafios integrando medidas de sustentabilidade nos processos empresariais subjacentes. Para o efeito, são disponibilizados os recursos financeiros e humanos necessários.
Os gestores e os funcionários encarregados de contribuir para a implementação eficaz das medidas de proteção do ambiente recebem sempre o apoio da direção. Uma comunicação adequada na empresa deve sensibilizar todos os empregados para a necessidade de tratar cuidadosamente os nossos recursos naturais e de apoiar os nossos objetivos ambientais e contribuir para a sua realização.
Para implementar a política ambiental e melhorar constantemente o nosso desempenho ambiental, dispomos de um sistema de gestão ambiental certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 14001 e que é regularmente verificado por auditores independentes. Além disso, é realizada uma auditoria energética de acordo com a norma DIN 16247-1 a cada 4 anos, o que ajuda a otimizar o nosso consumo de energia e a identificar potenciais poupanças.
Decidimos adotar um elevado nível de transparência em todas as questões de sustentabilidade. Para além da proteção do ambiente, isto também se aplica à obrigação de respeitar as questões sociais e éticas, bem como a gestão empresarial responsável e a garantia de cadeias de fornecimento sustentáveis. Desde 2022, fornecemos informações nas duas plataformas reconhecidas EcoVadis e CDP.net e recebemos uma classificação correspondente.
Além disso, este ano, vamos comprometer-nos com as iniciativas UNGC (United Global Compact) e SBTi (Science-based Target Initiative) para estabelecer, acompanhar e divulgar os nossos objetivos quantitativos numa base científica. Em particular, os objetivos para a redução das emissões de CO2 foram estabelecidos para todo o MISUMI Group, com todas as suas instalações e para cerca de 12.000 funcionários, e são obrigatórios para todas as filiais.
Assumir responsabilidades significa identificar questões, reconhecer problemas e encontrar soluções. Analisámos os seguintes tópicos e incluímo-los na nossa política ambiental.
Proteção contra a poluição e a contaminação do solo
Tratamento cuidadoso da água e dos efluentes
Por isso, MISUMI compromete-se a:
As medidas estão definidas como parte do nosso programa ambiental se tiver sido identificada uma necessidade de ação em conformidade com o nosso compromisso. Dado que, devido às nossas atividades comerciais, a água é utilizada apenas em quantidades domésticas normais e não existem máquinas ou sistemas que necessitem de água para os processos de fabrico, não foi implementada uma gestão específica da água. Os riscos associados à utilização de água de extinção ou à descarga de efluentes são mencionados na gestão de emergências.
Tratar os resíduos de forma responsável
Evitar, reutilizar e eliminar corretamente os resíduos é fundamental para sermos ambientalmente responsáveis com os nossos recursos. O tratamento responsável dos resíduos é um dos nossos objetivos ambientais (ver Secção 2.1). É por isso que os resíduos são separados em papel, plástico e resíduos. São utilizados contentores de separação devidamente identificados em ambas as instalações. O princípio de evitar os resíduos também se aplica: a maioria dos documentos é armazenada eletronicamente e só é necessário imprimi-los se tal for inevitável de um ponto de vista jurídico ou processual. Se possível, as embalagens são utilizadas várias vezes.
Para além dos resíduos domésticos habituais, o centro logístico produz principalmente resíduos de embalagens. Estes são separados de acordo com os tipos de resíduos: residuais, papel e plástico. Para o efeito, foram colocados em muitas áreas de trabalho contentores devidamente rotulados. Existem também zonas de recolha separadas para resíduos eletrónicos e sucata.
Uma vez que não são gerados resíduos perigosos em nenhuma das instalações, não existem diretrizes para este efeito. Apenas as pilhas velhas se acumulam em quantidades domésticas normais e são recolhidas e transportadas para pontos de recolha adequados.
O processo de resíduos em logística é documentado e complementado por documentos de instrução. Todos os resíduos são inscritos num registo de resíduos. A utilização de materiais de embalamento também está documentada.
Redução de emissões de CO2
Enquanto empresa comercial, não temos instalações de produção, mas, como parte da cadeia de fornecimento, sentimo-nos obrigados a contribuir para a redução das emissões de CO2 . Registamos o nosso consumo de energia e as emissões de CO2 associadas de ambas as instalações.
As emissões indiretas de CO2 causadas pelo transporte de mercadorias, principalmente da Ásia, constituem uma parte significativa. Estas emissões de CO2 também são registadas para o transporte aéreo, bem como para o transporte marítimo e rodoviário. As emissões totais são divulgadas.
Foram estabelecidos objetivos quantitativos e cientificamente verificáveis para as nossas emissões.
O envolvimento dos funcionários e fornecedores é essencial para a implementação bem sucedida dos objetivos e medidas descritos abaixo.
São fornecidas informações e instruções adequadas para que os nossos funcionários estejam particularmente conscientes da forma de poupar energia. No centro de logística, a prevenção e a separação dos resíduos continuarão a ser objeto de discussão.
Em preparação para a nova Lei da Diligência Devida da Cadeia de Fornecimento (LKsG), os nossos fornecedores estão a ser cada vez mais incluídos na gestão global da sustentabilidade, na qual a gestão ambiental desempenha um papel significativo. Os nossos principais fornecedores são avaliados em relação a todas as questões de ESG através de uma aplicação recentemente implementada. Mantemos a nossa obrigação de dar o nosso contributo para o cumprimento dos requisitos de sustentabilidade.