Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Substâncias que afetam o humedecimento da tinta – O que são os LABS?
Substâncias que interferem com a tinta, para LABS curtos, levam a resultados deficientes ao revestir materiais e peças de trabalho. O esforço necessário para as reparações subsequentes é enorme. Por conseguinte, é importante conhecer as fontes de LABS em produção e tomar medidas preventivas, se necessário. A seguir, são apresentadas fontes de LABS e são apresentadas opções para identificar e eliminar LABS.
O que são substâncias que afetam o humedecimento da tinta?
Substâncias que interferem com a pintura, em LABS abreviado, levam a erros durante o processo de pintura e também durante revestimentos e ao usar adesivos. Estes erros tornam-se percetíveis, por exemplo, através das chamadas crateras ou distúrbios de humedecimento. A causa do problema é, normalmente, determinados contaminantes que fazem com que a tinta deixe de ser distribuída uniformemente por todas as áreas da superfície. Os contaminantes podem ser, por exemplo: óleos, massas lubrificantes ou silicones. Fisicamente falando, uma tensão de superfície diferente é responsável: A contaminação tem uma tensão de superfície mais elevada do que a tinta e isto faz com que a tinta diminua. As crateras podem, por exemplo, estender-se à superfície, o que significa que permanece aberta e forma uma superfície de ataque. No caso de deficiências de humedecimento, a perturbação na formação da película é mais extensa e a superfície não pode ser completamente humedecida.
Os erros causados por LABS devem ser diferenciados de: inclusões, bolhas, resíduos no substrato e névoa de pulverização.
- (1) Revestimento
- (2) Superfície
- (3) Substâncias que afetam o humedecimento da tinta
- (4) Defeito de revestimento causado
Já agora, sem silicone não é o mesmo que sem LABS. Sem silicone refere-se exclusivamente à ausência de silicone. Podem existir outros contaminantes ou outras substâncias que prejudiquem o humedecimento da tinta. O silicone foi, no entanto, a primeira substância que foi notada como tendo prejudicado o humedecimento. Sem LABS inclui silicone, bem como outras substâncias.
Fontes de LABS
Independentemente do material, existem também inúmeras fontes externas que podem levar a LABS:
- lubrificantes
- materiais de operação e auxiliares como detergentes, abrasivos, agentes de polimento
- tubos e vedantes
- fontes LABS pessoais, tais como cremes para as mãos, cosméticos, produtos alimentares, mas também pulseiras de plástico, rastreadores de fitness, estojos para smartphone
No entanto, não é possível generalizar que substância compromete o humedecimento da tinta. A interação individual entre as condições ambientais, a superfície a ser revestida e o tipo de revestimento deve ser sempre observada.
Liberdade LABS ou conformidade LABS
Existem materiais, tais como plásticos, que contêm plastificantes ou agentes de libertação, que são considerados substâncias de imparidade de humedecimento da tinta. Sem LABS significa que tais substâncias ainda não ocorrem no próprio material. No entanto, isto não significa automaticamente conformidade com o LABS, assim como a conformidade com o LABS não significa automaticamente liberdade de LABS. A conformidade com LABS deve ser sempre considerada no contexto do material e do revestimento ou pintura pretendidos. A conformidade com LABS é testada de acordo com VDMA 24364. Não deve ter ocorrido qualquer humedecimento da tinta durante o teste. De forma a estar em conformidade com as normas LABS, os surfatantes, por exemplo, podem ser modificados eliminando determinados componentes de forma a que deixem de gerar LABS. Os surfatantes são frequentemente utilizados na indústria da tinta como agentes humedecidos ou agentes dispersantes. Portanto, não é incomum que um material que não esteja livre de LABS não apresente impacto no humedecimento da tinta num teste de acordo com VDMA 24364 e, portanto, seja considerado compatível com LABS. É importante notar que isto se aplica apenas ao procedimento utilizado no teste. Outros sistemas de pintura e métodos de teste podem levar a resultados divergentes.
Alguns materiais são mais fáceis de tornar sem LABS ou em conformidade com LABS. As razões para isto são que não contêm quaisquer LABS que possam ser libertados ou que sejam mais fáceis de limpar devido às suas propriedades físicas.
Identificar LABS – A folha VDMA padrão 24364
A VDMA é uma associação de especialistas cuja tarefa é padronizar os testes de LABS e proceder de forma independente do material e adaptada à aplicação individual. Estes testes geralmente válidos estão definidos na Folha VDMA padrão 24364. É importante compreender que não é possível fornecer um perfil abrangente de todos os LABS. Em vez disso, o efeito prejudicial deve ser demonstrado no caso individual específico.
Basicamente, a seguinte pergunta deve ser sempre feita sobre o produto a ser avaliado:
- Irá entrar em contacto com a tinta (ou adesivos e outras substâncias de revestimento) na fábrica de processamento de tinta? Vai entrar em contacto com a superfície a pintar?
- Quais são as condições gerais no local de utilização? Isto também inclui temperatura ambiente, humidade e outros parâmetros.
Zonas LABS
A folha VDMA padrão 24364 também define três zonas que descrevem a relevância do LABS dentro de uma oficina de pintura e, em seguida, justificam diferentes requisitos relativamente à limpeza dos produtos utilizados.
O processo de pintura direta está localizado na zona I. Aqui, a relevância de LABS é particularmente elevada e os requisitos de limpeza são os mais rigorosos: Não devem existir substâncias que impeçam o humedecimento da tinta.
A Zona II ainda está na área de processamento da tinta, mas já fora da zona de contacto direto. Nesta área, existe um certo grau de contaminantes toleráveis; no entanto, não devem ocorrer defeitos de tinta percetíveis.
A Zona III deixa de ser contabilizada como área para processamento de pintura, mas ainda está dentro da operação. LABS já não são relevantes aqui. Não influenciariam o processo de pintura. Se os produtos forem utilizados em mais do que uma zona em simultâneo, todos os requisitos da zona devem ser cumpridos.
Com base nos requisitos, os produtos podem ser divididos em cinco grupos, sendo cada um testado de forma diferente. O Grupo A inclui, por exemplo, todos os produtos com contacto direto com tintas, solventes ou superfícies; o Grupo B e C inclui produtos com contacto indireto com os mesmos. Os produtos do Grupo T são utilizados a altas temperaturas e, portanto, são relevantes para a LABS. O Grupo S contém substâncias que são aplicadas na superfície a pintar ou que podem ser transportadas para as duas primeiras zonas.
Testes de conformidade LABS de acordo com a folha VDMA padrão 24364
São necessários os seguintes passos para o teste de conformidade LABS de acordo com a folha VDMA padrão 24364:
- selecionar o grupo de produtos e a classe de teste.
- realizar teste zero.
- realizar o teste, avaliá-lo e documentá-lo.
Ao selecionar o grupo de produtos e a classe de teste, tanto a utilização prevista do produto como a classificação da zona descrita acima são úteis. A classe de teste é então selecionada dependendo da carga quando utilizada conforme pretendido. Antes do teste real, o teste zero é essencial. Isto garante que todos os equipamentos de teste e trabalho utilizados, bem como o próprio ambiente de trabalho, estão em conformidade com os regulamentos LABS. Caso contrário, não pode ser avaliado de forma fiável se quaisquer erros se devem ao ambiente de trabalho ou ao próprio objeto de teste. Um teste zero pode ser, por exemplo, sujeitar o documento de teste ao teste planeado uma vez.
Posteriormente, é realizado o teste real. A amostra de teste é colocada no documento de teste onde o teste é realizado. Isto pode ser, por exemplo, o enxaguamento da amostra de teste com solvente. Aguarde até que o solvente tenha evaporado completamente e, em seguida, execute o processo de pintura. No estado curado, a película de tinta é então avaliada. A avaliação consiste numa inspeção visual sem ajudas adicionais. Em resultado disso, podem ser considerados os que estão em conformidade com LABS ou não. A quantificação não é o objetivo deste tipo de teste. Também é importante notar que existem padrões de erro dependentes de LABS e independentes de LABS, por exemplo, surgiram crateras, mas a superfície foi completamente humedecida com tinta. Neste caso, o produto ainda estaria em conformidade com LABS.
Estratégias de Prevenção e Eliminação
As fontes para LABS são numerosas e, portanto, é ainda mais importante garantir antecipadamente que a produção está em conformidade com LABS. Os produtos que não estejam em conformidade com LABS devem ser removidos da produção correspondente. Em alternativa, existem vários métodos para limpeza LABS, por exemplo, químicos húmidos ou com a ajuda de plasma.
Se ocorrerem defeitos de pintura, a única opção é normalmente lixá-los ou, no pior dos casos, eliminá-los. No entanto, cada lixagem também requer nova limpeza e a peça afetada deve ser pintada novamente. Isto implica custos elevados, razão pela qual a limpeza é a principal prioridade ao processar e preparar tintas e revestimentos.