Informações sobre o produto

Rolos e rodas para usos industriais - Construção e aplicações

Em engenharia mecânica e processos de automação em geral, é essencial que os materiais e componentes de construção sejam transportados de forma rápida e eficiente de A para B. Isto requer orientação e alinhamento intencional ao longo dos caminhos de transporte. Os rolos e também os tambores contribuem significativamente para o cumprimento destas funções. Este artigo examina que tipos de materiais são utilizados e para que aplicações específicas são utilizados rolos.

16 minutos para ler

Detalhes das inserções de elastómero para acoplamentos

Os acoplamentos de elastómeros são um tipo de acoplamento de veios. Transferem o binário entre dois veios e realizam tarefas como a transmissão de potência, a compensação de erros de alinhamento, mas também o amortecimento de choques e vibrações. Os acoplamentos de elastómeros garantem uma transmissão de potência ótima através da utilização de vários materiais e também com base nas suas propriedades e forma. As propriedades do respetivo acoplamento de elastómero impedem simultaneamente que as vibrações do veio de acionamento sejam transmitidas ao veio acoplado. O artigo seguinte discute quais são as propriedades, como é determinada a dureza dos elastómeros e que exemplos de aplicação existem.

9 minutos para ler

Engrenagem sem-fim – Especialista em relação de ruído reduzido

As engrenagens sem-fim são uma parte importante do design de muitas máquinas e sistemas. Oferecem elevadas relações de transmissão e transmissão de binário, ocupando apenas pouco espaço em aplicação mecânica graças ao seu design economizador de espaço. Para encontrar a melhor solução possível para os seus requisitos específicos, é importante selecionar os componentes certos com base nas especificações necessárias e requisitos de desempenho.

9 minutos para ler

Isolamento térmico – Visão geral das classes e áreas de aplicação

O isolamento é um tópico fundamental na tecnologia e indústria modernas que vai muito além de apenas manter os edifícios quentes. Quer se trate do isolamento elétrico de motores, do isolamento térmico de condutas ou da proteção contra temperaturas extremas em processos industriais, o isolamento correto é fundamental para a eficiência, segurança e durabilidade dos sistemas e equipamentos. Em engenharia elétrica, as classes de materiais isolantes desempenham um papel essencial em garantir que as máquinas elétricas possam funcionar de forma fiável em condições extremas. O que são exatamente materiais isolantes e como ajudam a aumentar a eficiência e a segurança dos processos industriais? Irá descobrir no artigo seguinte.

10 minutos para ler

Opções de Fabricação e Aplicação de Produtos Semi-Acabados em Engenharia Mecânica

Produtos semi-acabados ou subconjuntos componentes muito importantes na indústria. São a etapa intermediária entre as matérias-primas e o produto final acabado. Por isso, são importantes para muitas empresas no fabrico dos seus produtos. Sem produtos semi-acabados, as empresas teriam de processar as matérias-primas para os seus próprios produtos. Este artigo explica como os produtos semi-acabados são fabricados e onde são utilizados.

8 minutos para ler

Placas angulares e suportes angulares – Visão geral e campos de aplicação

Ocorrem diferentes forças nas conexões de canto ou borda das estruturas, o que pode levar à curvatura ou até mesmo falha da construção se houver suporte ou dissipação insuficiente. As ligações angulares podem ajudar aqui e proporcionar estabilidade. São utilizados para distribuir eficazmente as forças e cargas em estruturas de estrutura e estruturas de suporte de carga. O artigo a seguir explica diferentes tipos de suportes de montagem e suportes de ângulo que são usados em muitas aplicações industriais para estabilizar juntas angulares.

10 minutos para ler