Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Correias transportadoras - Construção, capacidade de transporte e seleção de correias para processos otimizados
As correias transportadoras são sistemas de transporte versáteis que desempenham um papel fundamental na otimização dos processos de produção industrial. Desde o seu design básico aos vários tipos de acionamentos até à capacidade de transporte, este blog destaca como tirar o máximo partido do seu transportador. Também analisaremos as diferentes formas das correias utilizadas nas correias transportadoras e mostrar-lhe-emos o que deve procurar ao substituir as correias para garantir o bom funcionamento da sua instalação industrial.
O que são correias transportadoras?
As correios transportadoras são uma tecnologia central no equipamento de movimentação de materiais atual e constituem uma parte essencial dos sistemas eficientes de transporte de materiais. Como um dos métodos de transporte mais utilizados, são utilizados em várias indústrias para transportar materiais de forma fiável e contínua de um ponto para o outro. Seja em logística ou indústria pesada, as correias transportadoras oferecem uma solução flexível e económica para o transporte horizontal e inclinado de bens a granel e discretos. Como parte da categoria mais ampla de transportadores, as correias transportadoras caraterizam-se pela sua versatilidade e adaptabilidade, uma vez que podem ser utilizadas para cargas leves e pesadas e em distâncias curtas ou longas. Elas fornecem uma base fundamental para automatizar e otimizar os fluxos de materiais em ambientes de produção dinâmicos e ajudam a tornar as operações mais eficientes e produtivas.
Construção básica de correias transportadoras
As correias transportadoras consistem essencialmente numa correia giratória contínua ou correia que funciona em dois ou mais tambores. Um dos tambores está equipado com uma unidade que desloca a correia enquanto os outros tambores funcionam como rolos de deflexão. A correia transporta materiais ou mercadorias de um ponto para outro, horizontalmente ou numa posição inclinada. As correias transportadoras impressionam com a sua construção simples, versatilidade e eficiência, especialmente sob a forma de um transportador modular. Por conseguinte, representam uma solução flexível e económica para transportar materiais e produtos adequados a diferentes requisitos.
(1) tampa de proteção, (2) rolo de deflexão da correia, (3) correia transportadora, (4) estrutura do perfil, (5) comando da tampa de proteção, (6) comando
Acionamentos, capacidade de transporte e formas de correia das correias transportadoras
Ao selecionar uma correia transportadora, diferentes aspetos e parâmetros devem ser tidos em consideração, incluindo o tipo de transmissão, capacidade de transporte e forma da correia. O inversor determina a potência e a confiabilidade do transportador, enquanto a capacidade do transportador indica quanto material pode ser transportado durante um determinado período de tempo. A forma da correia, por sua vez, não só afeta a retenção dos bens transportados, como também a adequação a requisitos especiais de transporte, como a utilização em caminhos inclinados ou para um posicionamento preciso.
Tipos de transmissão de correias transportadoras
Uma correia transportadora é colocada em movimento por vários tipos de transmissão, em que a caixa de transmissão assegura a transmissão de potência entre o motor e o tambor de transmissão. Dependendo da aplicação, são utilizadas diferentes soluções de acionamento, tais como a unidade principal, a unidade central ou a unidade interna, cada uma das quais oferece vantagens específicas para a eficiência e utilização do espaço do sistema.
Para o acionamento da cabeça (1), a unidade de acionamento está localizada na extremidade do transportador na direção de transporte. O motor aciona um tambor de acionamento, que puxa a correia sobre o transportador. A unidade principal é a forma de unidade mais utilizada e é utilizada em sistemas de uma única faixa e também em sistemas de várias faixas. Para o acionamento central (2), a unidade de acionamento está posicionada centralmente abaixo da correia transportadora. O motor aciona um ou mais tambores, que podem puxar ou empurrar a correia em ambas as direções. Esta forma de transmissão proporciona uma melhor distribuição da carga porque a correia é movida a partir do centro e as mercadorias transportadas são distribuídas uniformemente. O inversor interno (3), também chamado de inversor integrado, é uma solução de inversor relativamente compacta na qual o motor é integrado diretamente no tambor. A unidade está completamente oculta dentro do sistema, proporcionando um design economizador de espaço. Esse tipo de inversor é frequentemente usado em transportadores em ambientes confinados onde o espaço é limitado para motores e unidades de acionamento separados.
Capacidade de transporte das correias transportadoras
A capacidade de transporte é a quantidade de material que uma correia transportadora pode transportar num determinado tempo. É crucial para a eficiência de todo o fluxo de material e depende de vários critérios que devem ser coordenados entre si para alcançar o máximo desempenho.
A largura da correia transportadora é um aspeto essencial para calcular a capacidade de transporte. Isto determina quanto espaço o material tem na correia transportadora e, portanto, influencia significativamente quanto material pode ser transportado de cada vez. Uma correia transportadora mais larga permite transportar mercadorias maiores ou mais volumosas, enquanto correias mais estreitas são usadas para produtos menores ou padronizados. Outro ponto importante é a tensão da correia, que garante que a correia é suficientemente apertada para funcionar de forma fiável sem flacidez ou deslizamento.
A velocidade da correia é mais um aspeto importante. Quanto mais rápido a correia transportadora funcionar, mais material pode ser transportado num determinado período. No entanto, a velocidade do transportador deve ser ajustada ao tipo de material a ser transportado e ao ambiente, uma vez que materiais sensíveis ou lentos podem ser danificados ou transportados de forma insegura a velocidades excessivas. É aqui que a velocidade máxima da correia transportadora entra em jogo. Representa o limite superior para a rapidez com que a correia pode ser operada sem comprometer a segurança ou integridade dos materiais transportados.
Formas de correias transportadoras
As correias transportadoras caraterizam-se pela sua flexibilidade e adaptabilidade a diferentes requisitos de transporte. Numa correia transportadora, uma correia ou correia contínua transporta mercadorias discretas ou mercadorias a granel de um ponto para outro. Estão disponíveis várias opções de correia que determinam a funcionalidade e o desempenho da correia transportadora, dependendo da aplicação e do material transportado.
(1) Os transportadores com correias planas ou correias transportadoras planas caraterizam-se pela sua construção simples e alta eficiência. As correias planas consistem em materiais como poliuretano (PU), PVC ou borracha e proporcionam uma superfície lisa e contínua na qual os bens transportados são transportados. As polias para correias planas desempenham um papel importante para um funcionamento suave, uma vez que transferem energia do motor para a correia. As correias transportadoras planas são ideais para transportar mercadorias leves a médias em diferentes indústrias e oferecem uma solução flexível e confiável para várias aplicações.
(2) As correias transportadoras síncrona são caraterizadas por dentes no interior da correia que se encaixam nos dentes das polias de acionamento. Isto garante uma transmissão de potência sem escorregamentos. Esta transmissão de potência positiva permite que as correias transportadoras síncrona realizem movimentos muito precisos e uniformes sem que a correia síncrona deslize ou estique. As correias transportadoras síncrona são usadas em aplicações onde a sincronização precisa é de grande importância, como máquinas CNC ou posicionamento da peça de trabalho.
(3) Como o nome sugere, os cintos redondos têm uma secção transversal redonda feita de materiais como poliuretano (PU) ou borracha. São frequentemente utilizados em aplicações que transportam mercadorias leves ou produtos pequenos, ou em situações com espaço limitado para o sistema de transporte. As correias transportadoras redonda são muitas vezes mais flexíveis e podem lidar com dobras apertadas, tornando-as ideais para percursos de transporte complicados que não podem ser facilmente resolvidos por correias transportadoras planas.
Substituir as correias das correias transportadoras
Ao substituir as correias das correias transportadoras, existem alguns aspetos importantes a considerar para garantir um funcionamento suave e seguro. Isto inclui, entre outras coisas, a direção correta da rotação da correia, uma vez que o alinhamento incorreto pode comprometer a eficiência do sistema e causar desgaste prematuro da correia. Outro ponto importante é ajustar o desvio da correia para garantir que a correia corre centrada nos rolos e não se desvia lateralmente, o que pode levar a danos.
O procedimento também difere dependendo do tipo de acionamento do transportador. Para os transportadores de acionamento por pressão, a correia é normalmente instalada e tensionada a partir da extremidade da unidade, enquanto é necessária uma distribuição de tensão mais uniforme para as unidades centrais centrarem corretamente a correia e equilibrarem a carga em ambos os lados. Em ambos os casos, é essencial mudar a correia com precisão e de acordo com as instruções específicas do fabricante para garantir a durabilidade do sistema.
Depois de substituir a correia num transportador de correia, é importante verificar cuidadosamente a tensão da correia com um manómetro de tensão da correia e ajustá-la conforme necessário. A tensão correta garante que a correia funciona de forma suave e eficiente sem deslizar ou flácida. A tensão insuficiente pode resultar em deslizamento e movimentos irregulares, enquanto a tensão excessiva pode desnecessariamente exercer tensão na correia e nos componentes mecânicos e causar desgaste prematuro.