Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Guias de calha de perfil – Ferramenta de seleção para guias lineares
Selecionar o guia de calha de perfil certo tem um impacto duradouro no desempenho e longevidade das máquinas e equipamentos. Mas como encontra o sistema certo entre uma ampla gama de opções? Consulte o nosso blogue para ver que critérios realmente importam, desde tipos de carga e requisitos de precisão a condições ambientais e de instalação. Iremos mostrar-lhe uma abordagem estruturada para o ajudar a tomar decisões informadas e otimizar o desempenho das suas aplicações a longo prazo.
Ferramenta de seleção para guias de calha de perfil
A seleção correta de guias de perfil afeta significativamente o desempenho e a fiabilidade das máquinas e equipamentos. Numerosos parâmetros desempenham um papel nisto: desde condições de funcionamento precisas, até à capacidade de carga e precisão necessárias, passando pela lubrificação otimizada e vida útil. Cada aplicação tem requisitos únicos que exigem um planeamento e seleção cuidadosos. A nossa ferramenta de seleção de guia linear fornece uma abordagem estruturada para identificar as guias de calha de perfil certos para as suas necessidades específicas. A sequência mostrada aqui como exemplo coloca o foco principal na precisão necessária. Passo a passo, explicamos como analisar as condições de instalação, selecionar a série e pré-carga corretas e considerar aspetos importantes, como fricção, carga e lubrificação. O processo básico do procedimento de seleção pode variar dependendo do foco selecionado.
Determinar as condições de seleção
A base de cada seleção começa por determinar com precisão os requisitos e as condições da estrutura. Seguem-se alguns critérios-chave de seleção que devem ser considerados ao configurar guias de calha de perfil. Para mais informações e uma visão geral dos diferentes formatos e alternativas dos guias de perfil de calha, visite o nosso blogue sobre os tipos, função e vida útil das guias de perfil de calha.
Espaço de instalação
O espaço de instalação disponível é fundamental para determinar o tamanho da guia da calha de perfil. As guias compactas são necessárias em projetos de máquinas apertados, enquanto sistemas maiores podem ser usados em equipamentos grandes para máxima capacidade de carga e estabilidade. As dimensões da calha e do carreto devem ser selecionadas para permitir espaço suficiente para a instalação, manutenção e futuras expansões.
Exatidão desejada
A exatidão necessária da aplicação determina a seleção da classe de exatidão da guia de calha de perfil. As classes de exatidão definem as tolerâncias e desvios permitidos de uma guia de calha de perfil. Estes incluem parâmetros como a retidão da calha, o paralelismo e mesmo o movimento da carruagem ao longo da calha.
Tipo de carga
O tipo de carga inclui forças estáticas e dinâmicas, bem como momentos que agem na guia da calha de perfil. É necessária uma análise cuidadosa dos casos de carga para selecionar a guia correta com a classificação de carga adequada. As cargas típicas incluem forças verticais, horizontais e combinadas, bem como momentos inclináveis. A utilização de um fator de segurança permite ter em conta já durante as fases de planeamento quaisquer picos de carga imprevistos que possam ocorrer.
Para obter mais informações sobre os momentos de carga e as cargas nominais de guias lineares, consulte o nosso blogue Guias de calha de perfil – Cargas aceitáveis para guias lineares.
Distância de deslocação
A distância de deslocação necessária no espaço de trabalho é a distância real percorrida enquanto uma máquina ou sistema está em funcionamento. O comprimento mínimo das calhas de guia é determinado pelo percurso tendo em conta os transportes de guia e qualquer espaçamento necessário entre os transportes de guia. Deve ser planeada uma margem de segurança para não limitar a deslocação nas extremidades das calhas. Em aplicações com percurso curto, a utilização de uma engrenagem de came ou mecanismo de alavanca de came também pode ser útil. Consulte o nosso blogue sobre Converter a rotação em traslação para obter mais informações sobre como avaliar melhor a transformação de movimento e a viagem ao escolher o comprimento da calha e o conceito de inversor correto.
Condições de funcionamento
As condições de funcionamento incluem, entre outras, temperatura, lubrificação, vida útil e outras condições ambientais. Para condições adversas, podem ser necessários revestimentos de superfície especiais e materiais especialmente concebidos. A escolha de lubrificante e intervalos de lubrificação é fundamental para a vida útil e eficiência da guia. Aplicações em salas limpas ou sob condições de vácuo requerem materiais especiais e sistemas de vedação. Aspetos semelhantes relativamente à lubrificação e temperatura também devem ser observados para rolamentos esféricos lineares.
Os ambientes sujos podem necessitar de sistemas de proteção, como limpadores, vedantes ou foles. Materiais resistentes à corrosão ou revestimentos especiais são essenciais em ambientes corrosivos.
Selecione a precisão necessária
A classificação precisa da precisão necessária simplifica a seleção da guia linear correta. As classes de precisão padronizadas permitem avaliar a adequação dos guias de calha de perfil para a sua aplicação. Guias de calha de perfil miniatura, por exemplo, são adequados para aplicações compactas com dimensões reduzidas e carga mínima. Os modelos médios e pesados, por outro lado, são ideais para aplicações industriais com cargas elevadas e longas distâncias de viagem. As guias de calha de perfil MISUMI estão disponíveis nas classes de precisão alta, média, padrão e baixa (económica) para ambos os designs.
Para mais informações, consulte o nosso blogue Guias de calha de perfil – Normas de precisão dos Guias de calha de perfil MISUMI.
Selecione a série
Diferentes séries oferecem diferentes funcionalidades de design e opções de personalização. Por exemplo, as guias de calha de perfil podem ser configuradas com vários transportadores para aumentar a capacidade de carga. Existem também diferentes pré-cargas à escolha, que permitem personalizar de acordo com os requisitos mecânicos da aplicação. A combinação correta da série de calhas, configuração do carreto e pré-carga otimiza o desenho de uma guia de calha de perfil.
Selecione a quantidade de carruagens e calhas guia
Embora a calha proporcione um percurso de deslocação preciso, o guia de transporte desempenha a função de guiar cargas ao longo deste percurso e absorver forças e momentos.
A selecção do carreto guia e da calha deve começar por examinar atentamente o tipo e tamanho das cargas. É feita uma distinção entre cargas estáticas e dinâmicas. As cargas estáticas afetam as forças e os momentos que atuam sobre a guia sem movimento. As cargas dinâmicas são causadas por cargas de aceleração, desaceleração ou flutuação durante a operação. A capacidade de carga admissível de uma única guia de transporte deve ser sempre superior à carga real, tendo em conta os fatores de segurança. Dependendo da aplicação, diferentes designs, como carruagens de blocos ou carruagens flangeadas, também podem ajudar a cumprir requisitos específicos de estabilidade, capacidade de carga ou espaço de instalação.
As dimensões da calha são também um critério de seleção crítico. O comprimento da calha deve cobrir a distância de percurso mais quaisquer distâncias de segurança. Ao mesmo tempo, os utilizadores devem determinar se o comprimento, largura e altura pretendidos estão disponíveis como dimensões padrão ou se é necessária uma solução personalizada. A estabilidade e precisão da guia linear também são influenciadas pelo método de montagem e pelos fixadores necessários.
Verifique a precisão e a pré-carga
Depois de a guia da calha de perfil ser selecionada com base nos requisitos e cargas, é necessária uma verificação final da precisão e pré-carga. Esta é a única forma de garantir que as calhas e carruagens fornecem a precisão e o desempenho necessários na configuração selecionada.
A constelação da calha e da carruagem deve garantir que é alcançada a precisão necessária para a aplicação específica. O utilizador tem de determinar se a combinação selecionada de componentes cumpre as classes de exatidão pretendidas. Por exemplo, aplicações com requisitos de alta precisão podem exigir calhas e carruagens particularmente bem tolerados.
A pré-carga também desempenha um papel central aqui. Para obter uma pré-carga, os elementos de rolamento instalados na guia de transporte são selecionados maiores do que seria estritamente exigido pelo espaçamento entre a guia de transporte e a calha de perfil. Os elementos de rolamento de grandes dimensões são comprimidos até à distância livre entre a carruagem da guia e a calha de perfil e são deformados elasticamente. São pré-carregadas.
A constelação da calha e da carruagem deve garantir que é alcançada a precisão necessária para a aplicação específica. O utilizador tem de determinar se a combinação selecionada de componentes cumpre as classes de exatidão pretendidas. Por exemplo, aplicações com requisitos de alta precisão podem exigir calhas e carruagens particularmente bem tolerados. A pré-carga também desempenha um papel central aqui. A pré-carga insuficiente pode levar a folgas indesejadas e precisão limitada, enquanto a pré-carga excessiva aumenta a resistência ao rolamento e afeta negativamente a vida útil. Por conseguinte, a pré-carga selecionada deve corresponder à aplicação e também à precisão pretendida.
Outro passo é verificar as tolerâncias dimensionais da calha e da carruagem. As classes de tolerância padronizadas especificam que precisão em termos de retidão, paralelismo e acabamento de superfície deve ser mantida. A calha deve ser verificada quanto a desvios antes da instalação e partida. Podem ser utilizados equipamentos de metrologia, tais como micrómetros, medidores de altura ou sistemas laser, para garantir que a calha cumpre as tolerâncias especificadas.
Calcular a vida útil
O cálculo da vida útil das guias de perfil é uma parte essencial do planeamento e manutenção. O cálculo baseia-se na fórmula básica para a vida útil nominal, que incorpora vários fatores influenciadores, tais como coeficiente de dureza, coeficiente de carga, coeficiente de temperatura e coeficiente de contacto. Estes fatores têm em consideração influências como a dureza do material, as condições de funcionamento e a distribuição da carga para garantir uma estimativa realista da vida útil. A vida útil determinada não serve apenas como indicador da fiabilidade da guia, mas também como base de planeamento para intervalos de manutenção e substituição atempada para evitar falhas e tempos de inatividade da produção.
Para obter informações detalhadas sobre como calcular a vida útil de uma guia linear, consulte o nosso blogue Guias de calha de perfil – Como calcular a vida útil de uma guia linear.
Verificação final
Como passo final, é essencial uma revisão abrangente de todas as decisões e pressupostos anteriormente tomados. O objetivo é garantir que as guias de calha de perfil selecionadas cumprem os requisitos técnicos e as condições específicas da aplicação. Todos os critérios de seleção – desde as condições de instalação às classificações de carga e momentos à precisão – têm de ser verificados quanto à conformidade. Os requisitos da aplicação devem ser reconciliados com as especificações do guia selecionado para garantir que não existem discrepâncias.
As potenciais fontes de erro, tais como lubrificação inadequada, erros de montagem ou pré-carga incorretos, devem ser revistas e excluídas. O controlo cuidadoso do método de instalação e das dimensões da calha e de carruagem ajuda a evitar problemas durante o funcionamento subsequente. Por fim, as guias de calha de perfil devem ser submetidas a um teste funcional sob condições operacionais reais. Esta verificação final garante que a guia fornece os resultados desejados e funciona de forma fiável.
Para obter informações sobre a montagem e manutenção de guias de trilho de perfil, consulte o nosso blogue Guias de calha de perfil – Montagem e manutenção de guias lineares.