Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Pinos de braço de suporte/pinos de suporte – design e aplicação
Os pinos do braço de suporte/pinos do braço de suporte são elementos de fixação essenciais que são utilizados em vários sistemas mecânicos para armazenar e ligar componentes rotativos. Atuam como pontos de articulação e contribuem para a estabilidade e precisão em aplicações de engenharia mecânica e automação. Este artigo apresenta vários designs e exemplos de aplicações de pinos de braço de suporte e pinos de suporte de braço de suporte.
O que são pinos de braço de suporte?
Eixos e parafusos são componentes mecânicos básicos que são usados em muitas aplicações, particularmente em engenharia mecânica. Um eixo é um componente que normalmente serve como ponto de articulação para rodas, rolos ou outras peças móveis. Por outro lado, um parafuso é um elemento de ligação cilíndrico que é utilizado para fixar componentes. Os parafusos estão disponíveis em várias versões, tais como parafusos com cabeças e pinos roscados, que são fabricados de acordo com a norma DIN 1445. Estes parafusos são utilizados principalmente como pinos de suporte fixo e braço de suporte a velocidades circunferenciais moderadas, por exemplo, para corda e ralenti de rolo. A norma DIN 1445 define os requisitos específicos para o material, forma e aplicação de tais parafusos.
Um pino de braço de suporte combina as propriedades de um eixo e de um parafuso, ou seja, combina as funções de ponto de articulação e fixação. Os pinos de braço são assim utilizados para fixar componentes rotativos, tais como rodas ou rolos, a um objeto transportador fixo e servem simultaneamente como um eixo rotativo para estas peças. Devido a esta função dupla, os pinos de braço são utilizados em muitos sistemas mecânicos onde é necessária uma fixação estável e um movimento rotativo de baixa fricção.
O que distingue os pinos de braço de suporte de outros parafusos?
Para além dos pinos do braço de suporte, existem outros tipos específicos de parafusos, tais como parafusos de dobradiça e parafusos de rolamento do eixo. Estes foram concebidos para vários requisitos mecânicos e diferem na sua função e aplicação. Como já mencionado, os pinos de braço de suporte servem principalmente como eixo de rotação para componentes rotativos e ligam-nos a um transportador fixo. Foram concebidos para transferir as cargas resultantes da rotação dos componentes e para proporcionar uma fixação estável. No entanto, os pinos de braço de suporte não se limitam apenas à função de ponto de articulação para componentes rotativos. Em certas aplicações, os pinos de braço também são usados em um projeto de tensão de tração. Este design especial visa transmitir e absorver forças de tração que atuam ao longo do eixo do parafuso.
Os parafusos de dobradiça, por outro lado, são utilizados principalmente em aplicações onde ocorrem cargas transversais e forças de cisalhamento, tais como dobradiças de portas ou abas. Em geral, ligam dois componentes através de vários orifícios e permitem que estas peças se movam umas em relação às outras. A principal função dos parafusos de dobradiça é criar uma ligação estável que simultaneamente forneça a flexibilidade necessária para permitir movimentos como rotação ou rotação. Em portas, janelas e abas, servem como um eixo rotativo que facilita a abertura e o fecho, garantindo a segurança e a estabilidade da ligação.
Os parafusos de rolamento dos eixos foram concebidos especificamente para suportar eixos ou eixos. Estes parafusos são uma parte integrante dos sistemas de rolamentos e servem como pontos de suporte dos rolamentos para garantir a precisão da guia do eixo e dos rolamentos. Os parafusos do rolamento do eixo são concebidos para suportar a carga radial do rolamento e os momentos de flexão criados pelo alinhamento do eixo. Os parafusos de ombro como uma subforma de parafusos de rolamento do eixo são parafusos especiais que são particularmente adequados para suportar componentes rotativos e para os ligar ao mesmo tempo devido ao seu ajuste preciso e elevada precisão dimensional. Estes parafusos foram concebidos para encaixarem firmemente nos orifícios das peças a serem ligadas. Isto assegura um alinhamento preciso e uma elevada estabilidade da ligação. Os parafusos de apoio são outra área de aplicação para os parafusos do rolamento do eixo. O dispositivo de fixação nesses parafusos serve como espaçador, ponto de rolamento ou ponto de batente para o componente ligado.
Para além de um grande número de pinos de braço, encontrará na loja online MISUMI uma gama abrangente de parafusos de dobradiça, parafusos de rolamento de eixo e parafusos de apoio.
Outra característica distintiva é a forma como os componentes são fixados ao pino de braço. Dependendo das propriedades das peças a serem ligadas e das condições ambientais presentes, os seguintes designs são diferenciados:
Os pinos do braço podem ter um anel centralizador. Este colar ou ombro serve como um batente para facilitar o posicionamento e impedir o movimento axial. Ao mesmo tempo, o anel de centragem é utilizado como auxiliar de instalação para configurar ferramentas como chaves.
Pinos do braço articulado e parafusos do rolamento do eixo
Em sistemas mecânicos, os braços articulados garantem uma ligação flexível entre vários componentes. São frequentemente utilizados em robôs, máquinas e ferramentas para permitir o movimento em diferentes direções. Os pinos de braço de suporte desempenham um papel central na funcionalidade dos braços articulados, atuando como pontos de articulação e ligando as várias partes do braço em conjunto.
Pinos do braço de suporte e parafusos do rolamento do eixo nos cilindros da árvore de cames
Os cilindros de cames são elementos especiais da máquina usados em sistemas mecânicos para controlar com precisão os movimentos ao longo de um caminho predeterminado. São frequentemente usados em transportadores, sistemas de automação e outras aplicações. Um componente essencial dos cilindros de excêntrico é o pino do braço de apoio. Permite que o rolo rode com pouca fricção e mantenha o contacto com a calha da árvore de cames ou com a calha guia. Além disso, o pino do braço de suporte transporta as cargas mecânicas causadas pelo movimento do rolo do came.
Pinos de braço e parafusos de rolamento do eixo em mecanismos rotativos
Os pinos de braço também são comumente usados em sistemas automatizados e máquinas que exigem movimentos lineares e rotativos. Um exemplo de aplicação são as máquinas-ferramenta com as quais as peças de trabalho são posicionadas e processadas com precisão. A combinação de movimento linear e rotação torna possível mover e rodar simultaneamente peças de trabalho ao longo dos eixos para realizar vários passos de processamento. Os pinos de braço asseguram uma ligação estável entre os componentes lineares e rotativos, bem como uma transmissão eficiente das forças resultantes.
O que deve ser observado ao instalar e utilizar pinos de braço de suporte e parafusos de rolamento do eixo?
É necessário observar vários aspetos importantes ao montar e utilizar pinos de braço de suporte e parafusos do rolamento do eixo para garantir o funcionamento seguro e eficiente dos componentes ligados. Como já explicado, os pinos do braço de apoio e os parafusos do rolamento do eixo são elementos de ligação significativos que podem servir como pontos de articulação para componentes rotativos, bem como elementos de suporte em aplicações de tensão. Por conseguinte, a sua instalação requer cuidados especiais e precisão.
Em primeiro lugar, o pino de braço de suporte tem de cumprir os requisitos específicos da aplicação, incluindo os requisitos de material e cargas mecânicas. Fatores como diâmetro, comprimento e espessura do material são decisivos para o desempenho do parafuso. Além disso, ao seleccionar e utilizar pinos de braço de suporte, deve prestar-se atenção às condições adequadas e ao alinhamento e tamanho correctos das faces das chaves de porcas para permitir uma transmissão de força eficaz e evitar que a ferramenta deslize. Os danos nas superfícies planas da chave podem fazer com que o parafuso fique inoperável ou desapertado, o que, por sua vez, pode prejudicar a manutenção e segurança da ligação.
Também é importante que o pino do braço de suporte encaixe com precisão nos orifícios ou rolamentos fornecidos. É crucial garantir o grau de jogo certo, uma vez que isto afeta tanto a mobilidade como a estabilidade da ligação. Demasiada folga pode levar a vibrações indesejáveis e ao aumento do desgaste dos componentes e, por conseguinte, a danos ou falha da ligação a longo prazo. Por outro lado, muito pouca folga pode aumentar a fricção e forçar o parafuso. Isto pode fazer com que os componentes sobreaqueçam e bloqueiem o movimento.