Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Seguidores de cames e seguidores de rolos – conhecimento básico e utilização
Desde sistemas de transporte até linhas de produção controladas por robôs, os seguidores de cames permitem o movimento sem esforço de cargas. Um processo suave no fabrico industrial e manuseamento de materiais depende de sistemas de movimento eficientes e precisos. Os seguidores de cames e os seguidores de rolos desempenham um papel decisivo aqui. Aqui, os seguidores de cames e os seguidores de rolos garantem uma orientação fiável do movimento linear. Neste artigo do blogue, exploramos o conhecimento básico destes componentes e examinamos a sua utilização pretendida na prática industrial.
Os seguidores de cames e os seguidores de rolos são componentes utilizados em sistemas e máquinas-ferramenta para orientar o movimento de peças, peças de trabalho ou ferramentas. Ambos os componentes são amplamente utilizados na indústria devido à sua alta precisão, alta robustez e baixo atrito. Mesmo que os seguidores de came e os seguidores de rolo tenham um amplo campo de aplicação, os rolos de trilho revestidos são geralmente usados na tecnologia de transportador.
O que são seguidores de rolos?
Os seguidores de rolos são baseados em rolamentos de rolos e são capazes de absorver cargas radiais elevadas e cargas axiais. As cargas axiais podem surgir, por exemplo, devido a desalinhamento ou a um funcionamento inclinado. A carga axial permitida depende do perfil do anel exterior e do elemento de rolamento utilizado.
Os seguidores de rolo podem ser concebidos com ou sem vedação e com uma superfície plana ou coroada. Estão disponíveis rolos de complemento completo sem gaiolas para aplicações pesadas que podem acomodar cargas radiais mais elevadas.
Os seguidores de rolo também estão disponíveis em versões com ou sem um anel interno, o que significa que usam o próprio eixo como uma superfície de rolamento ou o anel interno, que é montado num eixo.
Conhecimento básico sobre seguidores de cames
Os seguidores de cames são seguidores de rolos especiais que podem ser selados em ambos os lados e têm um guia axial. Estão equipados com um parafuso de eixo, que pode ser utilizado para fixar aos componentes adjacentes da máquina.
Muitas vezes, um parafuso com uma calha endurecida substitui o anel interno. O parafuso tem uma rosca e está equipado de ambos os lados com uma chave sextavada ou outra forma de accionamento para que possa ser facilmente montado.
As superfícies do seguidor de came podem ser feitas de materiais diferentes para determinadas aplicações.
Seguidores de cames ou seguidores de rolos – Quais são as diferenças?
Os seguidores de cames e os seguidores de rolos diferem na forma como são fixados e como são concebidos. Algumas diferenças são explicadas mais detalhadamente abaixo:
- Os rolos de came podem ser montados de forma fácil e compacta devido ao seu perno de rolo sólido. O seu anel exterior de parede espessa pode absorver cargas radiais e axiais elevadas. Os seguidores de rolo não têm um perno de rolo, mas estão montados num eixo de braço adequado. Tanto os seguidores de cames como os seguidores de rolos foram concebidos para rolar em rolos de bancada.
- Os seguidores de came com rolamentos cilíndricos são concebidos para cargas permanentes mais elevadas, por exemplo, enquanto as variantes com guias de caixa são adequadas para cargas radiais mais elevadas e velocidades mais elevadas. Os seguidores de rolos podem absorver cargas radiais muito altas – mesmo abruptas – devido ao seu anel externo de parede espessa. Os seguidores de rolos equipados com um guia axial podem absorver forças axiais mais elevadas e são particularmente adequados para aplicações onde não existem superfícies de funcionamento laterais.
- Os seguidores de rolos são adequados para aplicações que envolvam principalmente o suporte e a estabilização de cargas, como equipamento de elevação ou correias transportadoras. Os seguidores de cames também são utilizados em aplicações onde é necessária uma direção ou manobras precisas, bem como em ambientes com condições de espaço limitado. São utilizados em unidades de engrenagem de cames, guias ou linhas de produção automatizadas.
- Os seguidores de cames e os seguidores de rolos podem ser feitos de diferentes materiais. O material tem influência direta nas características e resistência dos rolos. Devem ser tidos em conta diferentes fatores ao selecionar o material, dependendo dos requisitos da aplicação, incluindo a capacidade de carga, as condições ambientais, a absorção de choques ou o comportamento de desgaste.
Utilização eficiente de seguidores de cames e de rolos
Para obter o melhor desempenho possível, é importante que os engenheiros mecânicos selecionem o componente certo para a respetiva finalidade. Os movimentos lineares e os movimentos de curva podem ser realizados com seguidores de cames e rolos, razão pela qual desempenham um papel muito importante nos sistemas de transporte.
Alguns exemplos de aplicações na construção de máquinas especiais são:
- Máquinas de embalagem: Os seguidores de cames e os seguidores de rolos são frequentemente utilizados em sistemas de embalagem para transportar mercadorias para o processo de embalagem posterior. Garantem um manuseamento suave dos materiais, aumentando assim a eficiência do processo de embalagem.
- Sistemas de transporte para cargas pesadas: Em linhas de montagem e instalações de produção, os seguidores de cames e os seguidores de rolos suportam o transporte suave de materiais e componentes, mesmo que os sistemas estejam expostos a cargas enormes. Os seguidores do rolo são utilizados para transportar estas cargas e suportar a correia transportadora.
- Sistemas de armazenamento automatizados e sistemas logísticos: Em armazéns automatizados e centros de logística, os seguidores de cames e os seguidores de rolos facilitam o transporte e a distribuição das mais diversas mercadorias. Garantem que as correias transportadoras permanecem no caminho certo e não desviam para o lado.
- Sistemas de robô: Em sistemas de robôs, os seguidores de cames suportam a mobilidade e a flexibilidade dos robôs e permitem um controlo preciso da direção, especialmente nas curvas. Os seguidores de rolo, por exemplo, proporcionam estabilidade adicional ao mover e posicionar peças móveis ou cargas.
Exemplo de uma aplicação
A mesa de índice de 8 posições é utilizada para rodar a peça de trabalho em diferentes posições durante o processamento. Isto permite o processamento eficiente e preciso da peça de trabalho em várias operações.

Mecanismo de rotação periódica
- (1) Rolamento de esferas de ranhura profunda/dupla blindagem
- (2,3,4) Colarinhos metálicos
- (5) Porcas em U finas
- (6) Haste/versão do braço de apoio com anel de centragem/padrão/com rosca/com ranhura de bloqueio
- (7) Discos de plástico extrafinos/resistentes a abrasão
- (8) Molas de tensão/Carga extra baixa/Carga baixa/Carga baixa a média/Carga média
- (9) Parafusos de mola/superfícies de chave
- (10) Eixos de braço de apoio/com flange/com ranhura de bloqueio
- (11) Cilindro compacto
- (12) Conjunto de suportes de cilindro compactos-anilha
- (13.17) Rolamentos esféricos
- (14.18) Precisão – pivôs/retos/com anéis retentores
- (15) Cilindro compacto
- (16) Conjunto de suportes de cilindro/anilha compacta
- (19) Seguidores de cames/orifício hexagonal/sem vedante/versão com rebordo
Funcionamento:
A tabela de índice é controlada por um avanço de ângulo que move a tabela para as posições desejadas. Isto é feito retraindo um cilindro que remove o dedo indicador da ranhura da engrenagem de indexação. Aqui, os seguidores de cames e os seguidores de rolos suportam a mesa de indexação durante o movimento e garantem uma orientação contínua.
Depois de o cilindro ter sido retraído, a garra da catraca é ativada pela extrusão e engata na engrenagem da catraca, que coloca a mesa de índice em movimento. Uma mola tensora garante que o grampo de roquete é pressionado contra a engrenagem de roquete para garantir uma rotação estável.
Além disso, o grampo de indexação é inserido através do cilindro na ranhura da engrenagem de indexação para permitir um posicionamento rotacional preciso. Assim que a posição desejada for alcançada, o cilindro é retraído novamente para concluir o processo. Desta forma, o posicionamento rotacional da mesa de indexação ocorre para um processamento eficaz da peça de trabalho.
Faça regularmente a manutenção dos seguidores de cames e rolos
Os seguidores de cames e rolos são relativamente fáceis de atender, razão pela qual são comumente usados em várias áreas industriais.
Respeite as seguintes tarefas de manutenção para rolos:
- A limpeza regular das superfícies dos rolos e das pistas de corrida é importante para remover a sujidade, o pó ou outros contaminantes que possam afetar a funcionalidade.
- A introdução de lubrificantes nos orifícios de lubrificação dos rolamentos de rolos ajuda a reduzir a fricção e a prolongar a vida útil dos rolos. Isto é especialmente importante para evitar ruídos indesejados e desgaste excessivo. Siga sempre as informações individuais fornecidas pelo fabricante do lubrificante.
- O alinhamento correto dos rolos é crucial para garantir um movimento suave e eficiente das cargas. Se necessário, o alinhamento deve ser ajustado.