Propriedades dos plásticos – Que plásticos são adequados para engenharia mecânica?

Os plásticos técnicos são uma parte indispensável da indústria moderna. Em particular na construção de máquinas personalizadas, encontram uma ampla gama de aplicações porque têm um alto grau de flexibilidade e formabilidade. É importante saber que propriedades os plásticos devem ter nos componentes e peças padrão na construção de máquinas personalizadas. Este artigo descreve as aplicações mais importantes para plásticos em engenharia mecânica.

5 minutos para ler

Tutorial: Módulo de elasticidade do aço – Ciência dos materiais

O aço é um material importante na indústria moderna e é usado para uma variedade de aplicações. Uma propriedade crucial a considerar ao utilizar aços é a sua elasticidade. O módulo de elasticidade ou módulo de Young indica a quantidade de stress necessária para alcançar um certo grau de alongamento. Neste artigo iremos analisar os diferentes tipos de aços e os seus respetivos módulos elásticos.

7 minutos para ler

Superfícies pouco refletoras - LTBC e outras opções

As superfícies refletoras podem causar avarias em determinadas aplicações e até influenciar os resultados, por exemplo, no controlo de qualidade ou inspeções dimensionais. Isto deve ser tido em conta ao selecionar uma superfície. Mas como é que as reflexões podem ser minimizadas? Este artigo apresenta várias opções para tratamento de superfície e revestimento de superfície. A Cromagem Negra a Baixa Temperatura (LTBC) ou também processo de cromagem negra, é explicada em particular.

12 minutos para ler

Processos de maquinagem e rugosidade superficial associada

O acabamento correto da superfície influencia significativamente a funcionalidade, a vida útil e os custos de fabrico dos componentes. Neste blog, irá aprender tudo o que precisa de saber – desde os princípios básicos da aspereza superficial a métodos de medição e normas internacionais, a exemplos práticos de como a aspereza é descrita nos desenhos e que métodos de maquinagem proporcionam a qualidade desejada. Mergulhe no mundo da precisão e descubra porque é que até mesmo os micrómetros podem fazer toda a diferença!

10 minutos para ler

Erosão e corrosão em engenharia mecânica

A corrosão e a erosão afetam a vida útil e o desempenho dos componentes. Mas qual é, de facto, a diferença entre erosão e corrosão? Que tipos existem? E como é que estas forças podem ser contrariadas? O artigo seguinte analisa esta questão mais pormenorizadamente.

10 minutos para ler

Tolerâncias de forma e de posição de acordo com ISO 1101 e norma japonesa JIS B 0001: As informações mais importantes

As tolerâncias de forma e de posição são especificações técnicas que garantem o tratamento uniforme das dimensões e tolerâncias no fabrico. São principalmente utilizados no fabrico de componentes para garantir a precisão das peças.

6 minutos para ler

Classes de tolerância de acordo com a norma ISO 22081 e DIN ISO 2768: Utilização otimizada de tolerâncias gerais

As tolerâncias são um aspeto essencial para o fabrico de peças em movimento mecânico, uma vez que garantem a interação correta dos componentes. As tolerâncias gerais e as respetivas classes de tolerância são utilizadas para simplificar os desenhos. A norma DIN ISO 2768 especifica tolerâncias. Muitos engenheiros de projeto utilizam as tolerâncias gerais como uma variação simplificada das tolerâncias para facilitar o processo de conceção.

12 minutos para ler

7 passos para selecionar um rodízio giratório

Os rodízios giratórios dão mobilidade a objetos de todos os tipos. A engenharia mecânica e a construção de plantas, em particular, muitas vezes exigem que os objetos sejam transportados por longas distâncias. Graças aos rodízios giratórios, é fácil e eficiente. Este artigo apresenta critérios de seleção importantes para rodízios giratórios.

13 minutos para ler

Propriedades e utilização de manómetros com mostrador

Os manómetros com mostrador são ferramentas essenciais no fabrico industrial e no controlo de qualidade. Mas como tirar o máximo partido delas? Neste blog, irá aprender tudo o que precisa de saber para tirar o melhor partido dos seus manómetros com mostrador: desde as funcionalidades mais importantes, passando pela leitura e fixação corretas, até à prevenção de erros de medição. Também receberá dicas valiosas sobre manutenção, cuidados e calibragem, para que os seus manómetros com mostrador funcionem com precisão a longo prazo.

10 minutos para ler

Os parâmetros de moldagem por injeção de plástico mais importantes – Otimização para máxima eficiência

O processo de moldagem por injeção de plástico é um núcleo da tecnologia de produção moderna e permite uma imensa gama de componentes de alta qualidade para uma ampla variedade de indústrias. Mas o percurso do granulado para o componente acabado apresenta inúmeros desafios. Que componentes e parâmetros críticos desempenham um papel? Quais são os problemas mais comuns que podem ocorrer e como podem ser resolvidos de forma eficiente? Encontre respostas a estas perguntas neste blogue.

9 minutos para ler

Medições precisas das roscas de encaixe

Medições precisas de roscas de encaixe são cruciais para evitar fugas dispendiosas e falhas do sistema. No nosso blogue, irá aprender que ferramentas de medição são verdadeiramente importantes e que erros frequentes deve evitar absolutamente ao medir roscas. Leia mais e obtenha dicas valiosas para obter juntas sem erros nas suas aplicações industriais.

9 minutos para ler

Detalhes das inserções de elastómero para acoplamentos

Os acoplamentos de elastómeros são um tipo de acoplamento de veios. Transferem o binário entre dois veios e realizam tarefas como a transmissão de potência, a compensação de erros de alinhamento, mas também o amortecimento de choques e vibrações. Os acoplamentos de elastómeros garantem uma transmissão de potência ótima através da utilização de vários materiais e também com base nas suas propriedades e forma. As propriedades do respetivo acoplamento de elastómero impedem simultaneamente que as vibrações do veio de acionamento sejam transmitidas ao veio acoplado. O artigo seguinte discute quais são as propriedades, como é determinada a dureza dos elastómeros e que exemplos de aplicação existem.

9 minutos para ler

Rolos e rodas para usos industriais - Construção e aplicações

Em engenharia mecânica e processos de automação em geral, é essencial que os materiais e componentes de construção sejam transportados de forma rápida e eficiente de A para B. Isto requer orientação e alinhamento intencional ao longo dos caminhos de transporte. Os rolos e também os tambores contribuem significativamente para o cumprimento destas funções. Este artigo examina que tipos de materiais são utilizados e para que aplicações específicas são utilizados rolos.

16 minutos para ler

Correias transportadoras - Construção, capacidade de transporte e seleção de correias para processos otimizados

As correias transportadoras são sistemas de transporte versáteis que desempenham um papel fundamental na otimização dos processos de produção industrial. Desde o seu design básico aos vários tipos de acionamentos até à capacidade de transporte, este blog destaca como tirar o máximo partido do seu transportador. Também analisaremos as diferentes formas das correias utilizadas nas correias transportadoras e mostrar-lhe-emos o que deve procurar ao substituir as correias para garantir o bom funcionamento da sua instalação industrial.

9 minutos para ler

Transportadores de rodas, tapetes rolantes e tiras de rolos – Construção, função e vantagens

Os engenheiros de manuseamento de materiais confiam em tapetes rolantes para transportar produtos, mercadorias e materiais de forma eficiente. São inestimáveis, particularmente em logística, mas também em muitas outras indústrias e vários processos de fabrico. Este artigo discute como os tapetes rolantes são construídos, como funcionam e que variantes existem.

10 minutos para ler

Cerâmica técnica na prática - Parafusos cerâmicos, rolamentos cerâmicos e rolamentos híbridos

As cerâmicas técnicas são cerâmicas utilizadas em aplicações técnicas especializadas. Devido às suas propriedades especiais, como a resistência a altas temperaturas e a produtos químicos, são muitas vezes a melhor escolha em determinadas aplicações do que os componentes feitos de metal, por exemplo. Este artigo mostra algumas das possíveis aplicações e discute a composição material e a produção de cerâmica técnica.

11 minutos para ler

Equipamento de movimentação de materiais industriais

O equipamento de manuseamento de materiais garante que os materiais e produtos se deslocam de forma eficiente, segura e fiável de um ponto para o outro. Desde o fabrico até à armazenagem e à indústria de embalagens, os sistemas de manuseamento de materiais são essenciais para otimizar os processos e melhorar a produtividade. O seguinte blogue destaca diferentes tipos de equipamento de manuseamento de materiais e as suas vantagens específicas para aplicações específicas. Também respondemos à questão de saber quais os pontos que desempenham um papel na seleção do sistema de manuseamento de materiais correto.

10 minutos para ler

Rolamentos de esferas de vedação - Vedantes, anilhas de vedação e anilhas de cobertura

Os rolamentos de esferas são componentes críticos em muitas máquinas e equipamentos e desempenham um papel central no movimento de baixa fricção das peças. A proteção dos rolamentos contra sobrecarga e falha devido a sobreaquecimento, contaminação e influências externas é, portanto, uma das tarefas fundamentais de um engenheiro de projeto. Os rolamentos de esferas podem, por exemplo, ser vedados ou podem ser utilizados rolamentos de rolos já vedados pela fábrica para obter uma vida útil o mais longa possível. Para minimizar a fricção e o desgaste, é necessário garantir que os rolamentos são suficientemente lubrificados. Como parte da manutenção, os rolamentos de esferas devem ser verificados e lubrificados novamente, se necessário. No entanto, a tecnologia industrial moderna utiliza cada vez mais rolamentos vedados autolubrificantes ou sem manutenção, que já estão equipados pelo fabricante com os respetivos elementos de vedação e depósitos de lubrificante.

10 minutos para ler

Escolher entre molas e molas a gás

Molas e molas a gás são dois dos tipos de molas mais utilizados. Armazenam forças e libertam-nas novamente conforme necessário. Mas que tipo de mola é adequado para que aplicação?

9 minutos para ler

Molas de compressão a gás industriais - Conceção, vantagens e utilizações

As molas de compressão de gás suportam peças móveis ou compensam o peso. São utilizados, por exemplo, para portas, escotilhas ou braços giratórios. Especialmente em engenharia mecânica e engenharia de fábrica, pode ser útil por motivos de segurança fornecer certos componentes e máquinas com escotilhas. As molas a gás suportam a abertura e fecho, especialmente em escotilhas e portas pesadas. Este artigo do blog explica como funcionam, que variantes existem e onde podem ser utilizadas.

13 minutos para ler