Impressoras 3D industriais: componentes, configurações e impacto na qualidade da produção

A impressão 3D está a revolucionar cada vez mais os processos industriais ao combinar eficiência e flexibilidade. No nosso blog, irá aprender tudo sobre os materiais mais importantes, o papel dos filamentos e como os componentes personalizados garantem precisão e fiabilidade. Saiba o que tem de ser evitado e como o dimensionamento adequado dos componentes da sua impressora 3D faz toda a diferença.

10 minutos para ler

Parafusos – Visão geral da norma

Existem diferentes sistemas de designação para as propriedades do aço. As normas subjacentes formam a base para classificar e designar tipos de parafusos. Este artigo apresenta brevemente algumas das diferentes normas de parafusos e as suas diferenças, e fornece uma visão geral dos parafusos na Europa.

19 minutos para ler

Tipos de ajuste e tolerâncias – Uma visão geral

As tolerâncias e os ajustes são fundamentais na indústria transformadora. No sentido técnico, as tolerâncias definem um desvio admissível em relação a uma propriedade definida, como uma dimensão nominal. Asseguram que os produtos e componentes cumprem as normas de qualidade exigidas.

10 minutos para ler

Isolamento térmico – Visão geral das classes e áreas de aplicação

O isolamento é um tópico fundamental na tecnologia e indústria modernas que vai muito além de apenas manter os edifícios quentes. Quer se trate do isolamento elétrico de motores, do isolamento térmico de condutas ou da proteção contra temperaturas extremas em processos industriais, o isolamento correto é fundamental para a eficiência, segurança e durabilidade dos sistemas e equipamentos. Em engenharia elétrica, as classes de materiais isolantes desempenham um papel essencial em garantir que as máquinas elétricas possam funcionar de forma fiável em condições extremas. O que são exatamente materiais isolantes e como ajudam a aumentar a eficiência e a segurança dos processos industriais? Irá descobrir no artigo seguinte.

10 minutos para ler

Opções de Fabricação e Aplicação de Produtos Semi-Acabados em Engenharia Mecânica

Produtos semi-acabados ou subconjuntos componentes muito importantes na indústria. São a etapa intermediária entre as matérias-primas e o produto final acabado. Por isso, são importantes para muitas empresas no fabrico dos seus produtos. Sem produtos semi-acabados, as empresas teriam de processar as matérias-primas para os seus próprios produtos. Este artigo explica como os produtos semi-acabados são fabricados e onde são utilizados.

8 minutos para ler

Placas angulares e suportes angulares – Visão geral e campos de aplicação

Ocorrem diferentes forças nas conexões de canto ou borda das estruturas, o que pode levar à curvatura ou até mesmo falha da construção se houver suporte ou dissipação insuficiente. As ligações angulares podem ajudar aqui e proporcionar estabilidade. São utilizados para distribuir eficazmente as forças e cargas em estruturas de estrutura e estruturas de suporte de carga. O artigo a seguir explica diferentes tipos de suportes de montagem e suportes de ângulo que são usados em muitas aplicações industriais para estabilizar juntas angulares.

10 minutos para ler

Pinos de braço de suporte/pinos de suporte – design e aplicação

Os pinos do braço de suporte/pinos do braço de suporte são elementos de fixação essenciais que são utilizados em vários sistemas mecânicos para armazenar e ligar componentes rotativos. Atuam como pontos de articulação e contribuem para a estabilidade e precisão em aplicações de engenharia mecânica e automação. Este artigo apresenta vários designs e exemplos de aplicações de pinos de braço de suporte e pinos de suporte de braço de suporte.

9 minutos para ler

Engrenagem sem-fim – Especialista em relação de ruído reduzido

As engrenagens sem-fim são uma parte importante do design de muitas máquinas e sistemas. Oferecem elevadas relações de transmissão e transmissão de binário, ocupando apenas pouco espaço em aplicação mecânica graças ao seu design economizador de espaço. Para encontrar a melhor solução possível para os seus requisitos específicos, é importante selecionar os componentes certos com base nas especificações necessárias e requisitos de desempenho.

9 minutos para ler

Fases de posicionamento como guia ideal na máquina – visão geral e aplicações

Este artigo explora os diferentes tipos de fases manuais e as suas aplicações. As fases manuais são tabelas especiais que são utilizadas, entre outras coisas, em garantia de qualidade e tecnologia de medição automatizada para calibração e monitorização de processos.

7 minutos para ler

Substâncias que afetam o humedecimento da tinta – O que são os LABS?

Substâncias que interferem com a tinta, para LABS curtos, levam a resultados deficientes ao revestir materiais e peças de trabalho. O esforço necessário para as reparações subsequentes é enorme. Por conseguinte, é importante conhecer as fontes de LABS em produção e tomar medidas preventivas, se necessário. A seguir, são apresentadas fontes de LABS e são apresentadas opções para identificar e eliminar LABS.

9 minutos para ler

Princípios de tolerâncias dimensionais e seleção de ajuste

As tolerâncias dimensionais desempenham um papel decisivo no design mecânico e influenciam diretamente a funcionalidade e a qualidade das máquinas, dispositivos e outros produtos mecânicos. No design mecânico, as tolerâncias referem-se aos desvios permitidos das dimensões ideais de um componente ou grupo de montagem. Existem diferentes sistemas de encaixe, tais como o orifício padrão e o eixo padrão. Para mais informações sobre classes de tolerância, consulte o nosso artigo no blog "Classes de tolerância de acordo com a ISO 22081 e DIN ISO 2768".

12 minutos para ler

Como selecionar a superfície correta do componente – Conhecimentos básicos sobre rugosidade da superfície

A rugosidade da superfície e a dureza da superfície são propriedades importantes que devem ser consideradas ao selecionar componentes. Embora existam vários métodos para medir a rugosidade ou aspereza da superfície de um componente. No entanto, estas medições têm frequentemente de ser convertidas para uma dimensão padrão.

6 minutos para ler

Lubrificação de chaves de parafusos esféricas – Lubrificantes, áreas de aplicação e informações gerais

As chaves de parafusos esféricas ou os fusos esféricos de recirculação nunca devem ser utilizados sem lubrificação, caso contrário a sua funcionalidade não pode ser garantida e a sua vida útil será encurtada. Podem ser utilizados lubrificantes como óleo ou massa lubrificante para a lubrificação. Este artigo explica que lubrificante é adequado para que razões e como lubrificar de forma ideal os parafusos esféricos.

12 minutos para ler

Equipamento de teste e elementos de posicionamento para peças de chapa metálica

Neste artigo do blog, vamos analisar mais detalhadamente o equipamento de teste e os elementos de posicionamento para peças de chapa metálica, explicar a sua importância para a qualidade da produção e examinar a sua aplicação em engenharia mecânica. O controlo da qualidade das peças de chapa metálica é crucial para garantir a qualidade do produto e a satisfação do cliente. A precisão e a exatidão são essenciais na engenharia mecânica e na construção de máquinas especiais. Aqui são utilizados equipamentos de teste, tais como pinos de teste, buchas de posicionamento e outros elementos de posicionamento de alta precisão, que permitem uma verificação eficaz e fiável das peças fabricadas.

8 minutos para ler

Sistemas de preensão para manuseamento de materiais em engenharia mecânica

Particularmente em grandes fábricas e cadeias de produção, é imperativo lidar com técnicas de manuseamento de materiais e peças de trabalho. Devido apenas ao peso, é, por exemplo, quase impossível mover materiais manualmente. É aqui que começa o manuseamento de materiais: Os sistemas de preensão ou correias transportadoras, por exemplo, facilitam o movimento e o controlo de materiais e aumentam a eficiência. Em seguida, vamos analisar mais detalhadamente vários sistemas de preensão e como são utilizados.

13 minutos para ler

Peças padrão no fabrico de ferramentas – Manípulos, alavancas e pegas

As peças padrão são blocos de construção indispensáveis no fabrico de ferramentas e moldes. São a base para a produção de moldes, ferramentas e dispositivos precisos. As peças padrão são componentes padrão e são usadas para aumentar a eficiência, reduzir custos e garantir a interoperabilidade dos processos de fabricação. Este artigo descreve como as peças padrão são definidas, o que as distingue das peças padrão e onde são utilizadas peças padrão, como manípulos, alavancas e pegas.

11 minutos para ler

Normas de segurança em engenharia mecânica

A conformidade com as normas de segurança em engenharia mecânica é um aspecto crucial para os fabricantes, operadores e outras partes envolvidas para garantir que as máquinas e seus ambientes de trabalho estejam em conformidade com os requisitos legais aplicáveis e ofereçam o mais alto nível de segurança. Portanto, a segurança eficaz de máquinas e fábricas é um critério fundamental e forma a base para trabalho livre de acidentes em máquinas, fábricas e equipamentos. No entanto, a avaliação e o teste de todas as peças geralmente exigem muito esforço. As normas de segurança geralmente aplicáveis são, portanto, uma boa forma de regular e, subsequentemente, verificar a segurança dos componentes e produtos. Neste contexto, este artigo examina a segurança das máquinas e algumas normas e diretrizes de segurança comuns.

11 minutos para ler

Controlo Numérico Computadorizado – O que é realmente o CNC?

Os controlos numéricos, também conhecidos como controlos NC, são dispositivos para o controlo direcionado de máquinas. Convertem os dados codificados fornecidos ao controlo NC num suporte de dados em comandos de controlo correspondentes e nas sequências de trabalho e movimento resultantes. A introdução do computador abriu novas possibilidades para melhorar os controlos NC e aprofundá-los integrando o computador nos controlos CNC. Ambos estes sistemas são examinados em maior detalhe neste artigo. Além disso, abrange o controlo PLC, que também é uma abordagem para controlar máquinas e equipamento industrial e é frequentemente utilizado em combinação com controlos (C)NC.

11 minutos para ler

Tecnologia de medição – Controlo de qualidade através de métodos de medição

Na fabricação industrial, a tecnologia de medição é um componente fundamental para a monitorização e controlo de qualidade. As técnicas de medição industrial permitem recolher e quantificar dados e informações precisos sobre os tamanhos, propriedades e características dos objetos. O artigo seguinte discute a importância que a tecnologia de medição tem para a garantia de qualidade e introduz alguns métodos da tecnologia de medição.

10 minutos para ler

Componentes mecânicos para engenharia de automação

A engenharia de automação abrange uma ampla gama de componentes e tecnologias que trabalham juntas para automatizar e otimizar processos e máquinas. Os componentes mecânicos servem como um dos blocos de construção básicos para a implementação de sistemas automatizados. Estes componentes incluem atuadores, sensores, sistemas de transmissão mecânica e outros elementos mecânicos necessários para o movimento, controlo e monitorização de sistemas e máquinas. Este artigo apresenta os fundamentos da automação e engenharia de automação e explica onde os componentes mecânicos são usados.

10 minutos para ler