Estamos a traduzir a nossa loja para português! Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Existe o movimento uniforme em que um corpo se move sempre à mesma velocidade e não é acelerado nem desacelerado.
O movimento não uniforme ocorre quando a velocidade ou direção de um corpo muda durante o processo de movimento, o que pode levar à aceleração ou desaceleração. Existem dois casos: aceleração uniforme e aceleração não uniforme.
O movimento linear permite que as cargas se movam em um caminho de linha reta em vez de girar cargas sobre um eixo. Esta é uma parte importante da automação industrial.
Estes incluem motores lineares, atuadores lineares, eixos lineares e outros componentes que permitem o movimento linear. Motores lineares são motores especialmente projetados que geram movimento linear. Eles geram forças para mover cargas ao longo de uma trilha linear.
Várias coisas podem correr mal durante uma troca de rolamento: podem ocorrer danos no eixo ou rolamento devido a manuseamento inadequado ou instalação inadequada do novo rolamento. Em particular nos rolamentos apreendidos, surge a questão de como remover com sucesso estes últimos sem danificar os componentes circundantes e o próprio rolamento. Neste contexto, as ferramentas adequadas são cruciais para a desmontagem e instalação bem-sucedidas dos rolamentos prensados. Neste artigo, apresentamos ferramentas e métodos para garantir que a próxima mudança de rolamento seja bem-sucedida.
Os parafusos esféricos convertem o movimento rotativo em movimento linear preciso ou vice-versa. Eles são frequentemente usados como um elemento de acionamento. A precisão do posicionamento é fundamental ao utilizar as chaves de parafusos esféricos. Uma forma de aumentar a precisão de posicionamento de uma unidade de parafuso esférico é reduzir a folga entre o spindle e a porca com uma pré-carga. No entanto, uma vez que esta pré-carga também altera a facilidade de movimento do sistema, existem chaves de rosca com pré-carga ajustável. O sistema pode ser pré-carregado de tal forma que o espaço axial admissível entre a porca esférica e o spindle roscado seja alcançado sem limitar excessivamente o movimento livre. O pré-carregamento pode atingir a precisão posicional dentro de alguns micrómetros. Neste artigo, irá aprender como isto funciona e que classes de precisão existem.
O processo de moldagem por injeção de plástico é um núcleo da tecnologia de produção moderna e permite uma imensa gama de componentes de alta qualidade para uma ampla variedade de indústrias. Mas o percurso do granulado para o componente acabado apresenta inúmeros desafios. Que componentes e parâmetros críticos desempenham um papel? Quais são os problemas mais comuns que podem ocorrer e como podem ser resolvidos de forma eficiente? Encontre respostas a estas perguntas neste blogue.