Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Ferramenta para remover rolamentos prensados
Várias coisas podem correr mal durante uma troca de rolamento: podem ocorrer danos no eixo ou rolamento devido a manuseamento inadequado ou instalação inadequada do novo rolamento. Em particular nos rolamentos apreendidos, surge a questão de como remover com sucesso estes últimos sem danificar os componentes circundantes e o próprio rolamento. Neste contexto, as ferramentas adequadas são cruciais para a desmontagem e instalação bem-sucedidas dos rolamentos prensados. Neste artigo, apresentamos ferramentas e métodos para garantir que a próxima mudança de rolamento seja bem-sucedida.
Quando substituir os rolamentos
Geralmente, os rolamentos são removidos se tiverem mau funcionamento devido a desgaste natural ou tensão excessiva causada por valores de fricção/coeficientes de fricção elevados, montagem incorreta ou lubrificação inadequada. Por vezes, os rolamentos também são removidos para manutenção e inspeção de rotina e depois reinstalados. Especialmente nestes casos, é importante que o rolamento seja removido sem problemas e sem danificar o rolamento e os componentes adjacentes.
Ferramentas de remoção de rolamentos
Os extratores de rolamentos são ferramentas especializadas para a remoção precisa e suave dos rolamentos. São utilizados para manutenção e substituição de rolamentos danificados ou gastos. O seu design permite que os extratores de rolamentos distribuam a força necessária para desinstalar o rolamento uniformemente no eixo ou componentes instalados em torno do rolamento para evitar o desalinhamento. Esta utilização intencional e alinhada de forma uniforme da força de tração permite que o rolamento seja geralmente desmontado de forma controlada sem danificar os componentes circundantes ou o próprio rolamento, desde que seja utilizado o tipo correto de extrator do rolamento.
Tipos de extrator de rolamentos
Os extractores de rolamentos são principalmente diferenciados em extractores de rolamentos exteriores e extractores de rolamentos interiores. O extractor do rolamento exterior agarra e remove o rolamento do exterior com duas ou três mandíbulas. As mandíbulas agarram o anel do rolamento e extraem-no uniformemente para evitar danos. Os extractores do rolamento interior puxam o rolamento para fora. As pinças de fixação são introduzidas através do anel interior do rolamento. Em seguida, o extrator do rolamento se espalha e o rolamento pode ser puxado para fora. A operação de puxar também pode envolver a utilização de um martelo deslizante para gerar a força necessária para puxar, sem forçar componentes adjacentes. Os extratores de rolamentos também estão disponíveis numa versão hidráulica. Está instalado um cilindro hidráulico, que é controlado por uma bomba. A força necessária para puxar o rolamento é gerada pelo cilindro hidráulico extensível. As forças de pull-off elevadas podem então ser exercidas com pouco esforço físico. O extrator de orifício cego é mais uma forma de extrator de rolamento interno. Um orifício cego é um orifício que não penetra completamente no material. O rolamento está localizado neste orifício cego. Se não for possível alcançar através do rolamento no orifício de base, os puxadores do orifício cego são frequentemente fixados no anel interior do rolamento por um cone. Os extratores de orifício cego também funcionam geralmente com um martelo deslizante ou extrator de impacto, que solta e remove o rolamento peça a peça. Outras variantes de extratores de rolamentos incluem extratores de fixação ou extratores de impacto. Existem também extratores especiais para rolamentos sensíveis que utilizam mecanismos de proteção adicionais para minimizar danos.
Quando utilizar qual o extractor de rolamentos?
O tipo de extractor de rolamentos utilizado depende do tamanho e concepção do rolamento, para além da situação de instalação e acessibilidade do rolamento. O rolamento está instalado num eixo ou num compartimento? É facilmente acessível ou está oculto por outros componentes? Que força de tração é necessária? Existe risco de desalinhamento? Como e onde pode ser posicionado o extractor?
Acima de tudo, também é crucial se e com que facilidade a parte traseira do rolamento está acessível. Se isto puder ser facilmente alcançado, um extrator de rolamentos externo (puxador de rolamentos externo) pode ser suficiente.
Um extractor de rolamentos interior pode ser a melhor escolha se o rolamento for instalado, por exemplo, num compartimento. O tamanho do rolamento também influencia a escolha: os extratores de rolamentos hidráulicos são a melhor escolha para rolamentos grandes, por exemplo. Também fornecem suporte quando o rolamento já está ligeiramente enferrujado ou está geralmente encaixado com muita firmeza. Também pode fazer sentido utilizar extratores de rolamentos triangulares para rolamentos maiores porque fornecem um melhor suporte.
Ferramentas auxiliares - Aquecedores de indução
Se um rolamento estiver particularmente apertado, pode fazer sentido preparar o rolamento antes de o remover. Um aquecedor de indução é adequado para: Eles são baseados no princípio da indução eletromagnética. Uma bobina elétrica gera um campo magnético no qual o rolamento é introduzido. Isto resulta em correntes de Foucault que afetam a resistência elétrica interna do rolamento. O rolamento aquece de forma uniforme, rápida e sem contacto. A expansão associada do rolamento aumenta o seu diâmetro interno de acordo com o coeficiente de expansão térmica do material utilizado, facilitando a extração do rolamento do eixo.
Mudar correctamente os rolamentos
Normalmente, um rolamento é mudado com base nos seguintes passos:
- Preparação: Os lubrificantes, agentes de limpeza e peças sobresselentes devem ser fornecidos em primeiro lugar, além do extrator de rolamentos. A máquina está desligada e desligada da fonte de alimentação.
- Criar acesso ao rolamento: No passo seguinte, todos os componentes que impedem o acesso aos rolamentos devem ser removidos. Estes podem, por exemplo, ser tampas de proteção ou embraiagens num motor. A área em redor da substituição do rolamento deve ser limpa para que o novo rolamento não esteja contaminado.
- Posicionar o extrator do rolamento: O extrator do rolamento deve estar bem assente e firmemente no rolamento. A posição correta deve ser verificada, por exemplo, o extrator do rolamento deve estar assente no anel interno para evitar danos.
- Retire o rolamento: Remova cuidadosamente o rolamento enquanto evita o desalinhamento, se necessário, com uma ferramenta auxiliar para puxar rolamentos, como um martelo deslizante.
- Limpe e verifique o assento do rolamento: Remova todos os resíduos (gordura, sujidade) e verifique se o encaixe do rolamento está danificado.
- Prepare o novo rolamento: A maioria dos rolamentos é geralmente pré-lubrificada (por exemplo, rolamentos de esferas). No entanto, por vezes, o rolamento ainda precisa de ser lubrificado antes da instalação.
- Inserir novo rolamento: Alinhe o novo rolamento uniformemente, evitando o desalinhamento e pressione-o no assento do rolamento com uma ferramenta de pressão. Quaisquer componentes removidos também têm de ser reinstalados.
- Verifique o novo rolamento: O ajuste e o funcionamento adequados devem ser verificados como passo final. O rolamento roda sem resistência? Ocorrem ruídos invulgares quando a máquina é ligada?
Razões pelas quais as alterações dos rolamentos falham (e o que pode ser feito sobre isso)
Existem vários motivos pelos quais as mudanças de rolamento falham, no exemplo aqui, ao usar um extrator externo. A principal causa é muitas vezes que o rolamento não pode ser agarrado no anel interno e, assim, é puxado para fora do anel externo. A gaiola interior quebra-se e o rolamento é destruído.
A seleção errada da ferramenta também tem uma influência significativa no sucesso da mudança do rolamento: Um extractor de rolamentos inadequado pode deslizar, danificando assim os componentes circundantes, ou a força necessária não pode ser exercida para puxar o rolamento para fora. Faça sempre as seguintes perguntas a si mesmo antes de selecionar a ferramenta:
- Está instalado um rolamento interno ou externo?
- Que tipo de rolamento é em geral? Por exemplo, é instalado um mecanismo de fixação em extractores de rolamentos de esferas especiais para segurar o anel interior de forma segura e suave.
- Com que firmeza está o rolamento assente? Pode ser necessário um extrator hidráulico ou um martelo deslizante para suporte.
- Quanto espaço está disponível para a substituição do rolamento? Por exemplo, deve ser utilizado um extractor de rolamentos compacto em espaços confinados.
- Que método de preensão minimiza o risco de danos? Por exemplo, uma proteção de borracha adicional está disponível quando uma pinça de duas ou três mandíbulas é usada.