Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Peças para construção de máquinas personalizadas
As peças personalizadas para máquinas, também conhecidas internacionalmente como "Peças de máquinas para fins especiais", desempenham um papel importante na engenharia mecânica e especialmente na construção de máquinas personalizadas. Estes componentes especialmente concebidos são frequentemente o núcleo de soluções de máquinas personalizadas e cumprem tarefas que não podem ser realizadas com peças padrão.
Diferentes tipos de produção
O mundo empresarial distingue entre diferentes tipos de produção. Existem três formas básicas tradicionais que podem ser diferenciadas em relação ao grau de repetição dos produtos: produção voz-off, produção em massa e produção de variantes.
- Produção única: A produção única cria resultados individualmente e sob encomenda. Em comparação com outros tipos de produção, o controlo de produção e a aquisição de materiais são mais complexos para esse tipo de produção. A produção pontual é particularmente comum na construção de fábricas e engenharia mecânica.
- Produção em massa: A produção em massa é um processo caracterizado por grandes quantidades. Os produtos ou serviços são normalmente fabricados para um mercado anónimo. Devido ao elevado número de unidades, os custos unitários esperados para a produção em massa são relativamente baixos.
- Produção de variantes: Dependendo do produto e da indústria, a produção de variantes pode ser ainda dividida em séries de produção, tipo de produção ou produção em lote. Os produtos são fabricados em diferentes variações, variedades ou quantidades.
Construção de máquinas personalizadas como uma forma de produção única
A construção de máquinas personalizadas é uma subindústria de engenharia mecânica. Tal como na engenharia mecânica tradicional, a construção de máquinas personalizadas também envolve a conceção e produção de máquinas e sistemas. A diferença é que a construção de máquinas personalizadas envolve a produção individual de cada máquina específica, enquanto a construção de máquinas clássicas normalmente produz sistemas em série e de acordo com especificações padronizadas.
As máquinas personalizadas foram concebidas para uma finalidade única e são necessárias para cumprir requisitos de produto muito específicos. Na maioria dos casos, não existem soluções padronizadas para a tarefa desejada, razão pela qual são necessários conhecimentos especiais e pensamento inovador para a construção de máquinas personalizadas. As máquinas personalizadas destacam-se das máquinas padrão devido às suas características técnicas únicas. Oferecem alto valor acrescentado tecnológico, não apenas para a produção, mas para toda a cadeia de valor.
Como já mencionado, as máquinas personalizadas são fabricadas individualmente e adaptadas aos requisitos do cliente. Como regra geral, apenas uma única cópia é produzida e, em determinadas circunstâncias, estas máquinas também podem ser feitas em números pequenos. Uma vez que as máquinas personalizadas são fabricadas exatamente de acordo com os requisitos e os desejos do cliente, são ideais como soluções de automação individuais para otimizar processos e procedimentos.
Construção de máquinas personalizadas como uma forma de produção de variantes
Se uma produção de variantes para uma máquina personalizada adequada já estiver em vigor, isto pode ser usado para construção de máquinas personalizadas para reduzir custos. Por exemplo, esta pode ser uma série de máquinas comercialmente disponíveis que são produzidas em quantidades médias ou grandes e para as quais já existem boas referências relativamente à produtividade e à praticidade.
Semelhante ao que é conhecido na engenharia automotiva, uma máquina básica resulta em uma variedade de variantes de máquinas individuais. Estes estão equipados com as interfaces mecânicas, sensores, atuadores, controlos e parâmetros de desempenho necessários no design da variante. Além disso, também estão a ser cada vez mais adaptados aos requisitos específicos do cliente com software e fornecidos com as interfaces individuais da máquina 4.0.
A vantagem de usar uma variante já existente de uma máquina de base como base para o projeto personalizado é que os sistemas modulares podem ser usados. Não é necessário redesenhar tudo de raiz, mas sim todo o conjunto que já foi testado quanto à funcionalidade e segurança, são incorporados na máquina personalizada.
Produção personalizada de peças de desenho
Além da construção de máquinas personalizadas, a produção personalizada também é utilizada na construção de protótipos e na produção de peças de desenho. As peças de desenho ou peças personalizadas são peças personalizadas que são construídas com base num desenho. As peças personalizadas e as peças de desenho geralmente não são padronizadas, mas são projetadas para requisitos específicos do produto. No entanto, por vezes, as peças de desenho também são peças padronizadas, mas o seu design difere das peças padronizadas em relação a determinados parâmetros.
A construção de máquinas personalizadas depende frequentemente do desenho de peças, uma vez que as peças padronizadas normalmente não conseguem cumprir os requisitos específicos da máquina personalizada. Uma vez que as peças de desenho são peças personalizadas fabricadas individualmente, a sua produção é geralmente um pouco mais dispendiosa do que a utilização de peças padronizadas.
Vantagens de desenhar peças
A vantagem de desenhar peças é óbvia: produção individualizada baseada em requisitos de acordo com os requisitos do cliente. Mas o que isso significa exatamente? Isto significa que as peças personalizadas podem ser fabricadas para uma grande variedade de aplicações e numa grande variedade de materiais e superfícies. Além disso, a produção personalizada pode levar em conta arranjos complicados, contornos exigentes ou formas complexas em componentes e fazer uso de materiais para fins especiais. Por conseguinte, os desenhos são desenvolvidos com precisão de acordo com as necessidades do cliente e, assim, otimizam os processos e sequências com precisão.
Outra vantagem é o baixo número de unidades. As peças de desenho podem ser produzidas em produção individual ou em séries pequenas. Não existe armazenamento dispendioso e dispendioso, o que, por sua vez, leva a poupanças de custos e a maiores eficiências de custos.
Por fim, as peças de desenho são altamente adequadas para soluções de automação. A automação tem sempre o objetivo de otimizar determinados processos e procedimentos e consequentemente aumentar a competitividade da empresa. A automação otimiza o uso dos recursos disponíveis, reduzindo assim os custos e aumentando a qualidade e o desempenho.
MISUMI como fornecedor de peças personalizadas
Na indústria, as peças personalizadas ou as peças de desenho são particularmente importantes para aplicações especiais. Se não for possível que uma empresa recue sobre peças padronizadas, é possível que as peças de desenho sejam fabricadas e entregues por fornecedores específicos. O MISUMI oferece componentes para tecnologia de automação e construção de máquinas personalizadas, onde uma variedade dos produtos disponíveis são configuráveis. Os clientes têm duas opções para encomendar peças personalizadas do MISUMI: primeiro através do configurador na loja online e, em segundo lugar, carregando modelos 3D
A loja online MISUMI permite aos clientes configurar muitos produtos padronizados de acordo com os seus próprios requisitos. Estas páginas de produtos têm um configurador que permite selecionar ou restringir diferentes propriedades e parâmetros para o produto. Assim que o produto estiver configurado, pode inclusivamente ser visto como um 3D-Modell para que seja sempre possível efetuar definições adicionais. Aqui encontrará tutoriais úteis para utilizar o configurador.
O meviy é um serviço gratuito da MISUMI para aquisição de componentes. O serviço permite-lhe carregar os seus próprios modelos 3D. As vantagens são que irá receber um orçamento imediatamente e pode fazer uma encomenda dentro de minutos. O serviço está disponível para componentes mecânicos, tais como peças de chapa metálica e componentes fresados. Para mais informações, consulte esta ligação.
Porquê desenhar peças do MISUMI?
Nenhum sistema, em particular na construção de máquinas personalizadas, pode funcionar sem elementos de máquinas personalizados. O MISUMI oferece uma vasta gama de peças personalizadas. Os componentes configuráveis mais comuns incluem, por exemplo, eixos, ângulos ou peças de ligação. Mas os elementos da máquina para transportadores de correia, para transmissão de potência e outros acessórios também podem ser configurados individualmente.
A necessidade de automação existe em quase todas as indústrias. Os desafios num mundo globalizado incluem não só o custo e a qualidade, mas também o tempo. Tempos de entrega curtos são uma clara vantagem competitiva. Graças a muitos anos de experiência e processos comprovados, o MISUMI consegue fornecer componentes configurados individualmente atempadamente e dentro do prazo de alguns dias úteis. A hora de entrega é apresentada antes de colocar um produto no carrinho de compras. Esta fiabilidade e velocidade do MISUMI oferece aos clientes uma segurança de planeamento ideal.
Graças às suas capacidades de produção em locais espalhados pelo mundo, o MISUMI pode satisfazer de forma ideal a procura global de peças personalizadas. Com serviços especializados e variações de produtos, o MISUMI consegue aproximar-se ainda mais dos seus clientes e satisfazer as suas necessidades de produtos personalizados. Em última análise, são os preços competitivos, os tempos de entrega curtos e os elevados padrões de qualidade que falam dos desenhos de peças MISUMI.