Comparação de aços em engenharia mecânica com outras normas como JIS e AISI

Existem diferentes sistemas de designação para as propriedades do aço. As normas subjacentes constituem a base para a classificação e designação de graus de aço utilizando números de material. Neste artigo comparamos os graus de aço classificados de acordo com DIN/EN/ISO com as suas respetivas contrapartes em JIS (Japanese Industrial Standard).

8 minutos para ler

Calcular diferentes unidades de engrenagem – As fórmulas mais importantes para transmissões de engrenagem

Uma vez que é de grande importância na conceção das engrenagens que as rodas das engrenagens envolvidas engatem corretamente e o desgaste seja minimizado, devem ser realizados vários cálculos básicos. Termos como módulo, diâmetro do passo e contagem de dentes desempenham um papel importante aqui. Neste artigo, abordamos os aspetos mais importantes do cálculo da engrenagem e o que considerar ao calcular as unidades de engrenagem.

10 minutos para ler

Tipos de unidades de engrenagens e respetiva aplicação

Neste artigo, apresentamos vários tipos de unidades de engrenagens e explicamos as suas áreas de aplicação. As unidades de engrenagens são componentes indispensáveis em muitas máquinas e veículos. Permitem a transmissão de binário e velocidade entre o eixo de entrada-saída e o eixo de saída, o que assegura uma transmissão de potência ideal.

11 minutos para ler

Guia de calha de perfil – Tipos / função / vida útil / manutenção / alternativas

Guias de calha de perfil: Junte-se a nós enquanto exploramos o mundo dos guias de perfil. O nosso artigo destaca os diferentes tipos de guias de calha de perfil e as suas funções. Saiba como maximizar a vida útil com a manutenção adequada e observe possíveis alternativas nesta área crítica da tecnologia de movimento linear.

10 minutos para ler

Como é construída uma impressora 3D industrial e quais funções desempenham as suas peças – eixos, correias dentadas e estruturas

A impressão 3D revolucionou o fabrico industrial e a construção de protótipos. Esta tecnologia produz objetos camada a camada a partir de um modelo digital. Constituído pelos principais componentes: Para além de uma estrutura, cabeça de impressão, leito de impressão, unidade de controlo, eixos, correias dentadas e motores, um design de impressora 3D típico também requer geralmente vários acessórios. Mas como funciona exatamente uma impressora 3D industrial? Este artigo destaca a estrutura e a função dos componentes mais importantes e designa brevemente algumas áreas de aplicação.

13 minutos para ler

Peças para construção de máquinas personalizadas

As peças personalizadas para máquinas, também conhecidas internacionalmente como "Peças de máquinas para fins especiais", desempenham um papel importante na engenharia mecânica e especialmente na construção de máquinas personalizadas. Estes componentes especialmente concebidos são frequentemente o núcleo de soluções de máquinas personalizadas e cumprem tarefas que não podem ser realizadas com peças padrão.

9 minutos para ler

Transmissões de parafuso esférico – Função / estrutura / tipos / classe de precisão

As transmissões de parafuso esférico são fabricadas de acordo com os critérios de seleção e especificações da norma DIN ISO 3408 ou JIS B 1192, etc.

As transmissões de parafuso de esfera são componentes de alta precisão usados em várias aplicações para converter o movimento rotativo em movimento linear. As áreas de aplicação para transmissões de parafuso esférico são amplas e incluem áreas como máquinas CNC, impressoras 3D, robótica, máquinas-ferramentas e muitas outras aplicações industriais.

11 minutos para ler

Seleção de molas de tensão e molas de compressão – Descrição geral / usos / exemplos de aplicação

As molas de tensão e as molas de compressão são componentes mecânicos que podem ser utilizados numa variedade de indústrias.

Este artigo é dedicado a molas de tensão e molas de compressão, fornecendo uma visão geral e ilustrando os seus vários usos em engenharia mecânica e construção de máquinas personalizadas. O cálculo das molas não é discutido neste blog.

9 minutos para ler

Tipos de motores elétricos e suas características

Motores elétricos convertem energia elétrica em energia mecânica. Eles são baseados no princípio da indução eletromagnética. Eles podem ser usados em uma variedade de aplicações, por exemplo, como uma solução de inversor em máquinas industriais.

11 minutos para ler

Anilhas – Tipos / Utilizações / Vantagens e Desvantagens

Neste artigo, iremos apresentar-lhe algumas das muitas versões de anilhas. Explicamos a utilização de anilhas e consideramos as vantagens e desvantagens das anilhas. Também abordamos os materiais de metal e plástico.

10 minutos para ler

Mecanismo de alavanca de alternância – Como funciona?

O mecanismo de alavanca de alternância é um princípio técnico que é utilizado para gerar ou exercer grandes forças com relativamente pouca utilização de força. Este princípio é usado principalmente na indústria para fixar posições sem uso permanente de força - por exemplo, com grampos rápidos .

8 minutos para ler

Selecionar correias em V e polias de correias em V

As correias em V e as roldanas das correias em V são componentes básicos das correias de transmissão e são utilizadas em muitos sistemas mecânicos no sector industrial. Os inversores de correia transferem movimento rotativo, torque e potência de um elemento de acionamento para um elemento acionado. Contrariamente às transmissões por correia dentada que transferem energia com um mecanismo de bloqueio, as transmissões por correia funcionam através de bloqueio por atrito. É característica das correias de transmissão garantirem uma transferência de potência eficiente com base no atrito e uma vida útil mais longa, ao mesmo tempo que proporcionam uma disposição simples dos rolamentos.

9 minutos para ler

Representar roscas em desenhos técnicos

A correta representação de roscas em desenhos técnicos serve de base para a comunicação técnica entre as partes envolvidas. Podem ser apresentadas informações extensas de forma clara e internacionalmente compreensível e, assim, é apoiado o processo fluído de fabrico, produção e montagem mecânicos. Neste artigo, irá aprender de que forma as roscas e orifícios são mostrados em detalhe na engenharia mecânica.

10 minutos para ler

Determinação da posição das peças de trabalho nos guias de posicionamento

A automação de muitos processos na indústria, produção e montagem requer conhecimento preciso das condições da estrutura e sequências de movimento necessárias. Os guias de posicionamento são frequentemente utilizados para este fim. A determinação da posição de um componente deve ser claramente definida no dispositivo. O suporte da peça de trabalho define a posição para realizar uma inspeção repetível ou para receber materiais de tal modo que possam ser produzidos em relação a uma posição inicial. São utilizados vários guias de posicionamento de ferramentas & moldes, tais como dispositivos de teste ou dispositivos de montagem, para este fim.

9 minutos para ler

Ligações dos pinos – Ligação dos componentes com pinos do cilindro – Métodos/erros

Neste artigo, vamos focar-nos em detalhe no assunto das ligações de pinos no campo mecânico. Iremos analisar atentamente as peças moldadas, como parafusos e pinos, bem como outros elementos de fixação e elementos de fixação e o seu papel decisivo nas ligações dos pinos. Iremos discutir diferentes exemplos de ligações de pinos e potenciais defeitos ao fixar componentes.

13 minutos para ler

Temperatura de transição vítrea dos polímeros

A temperatura de transição vítrea é a temperatura à qual um polímero amorfo ou semicristalino transita de um estado quebradiço semelhante ao vidro para um estado elástico semelhante a borracha. Neste intervalo, a mobilidade molecular das cadeias poliméricas muda drasticamente, o que leva a uma alteração nas propriedades mecânicas. Ao contrário das substâncias cristalinas, os materiais amorfos não têm uma malha de cristal ordenada, mas sim cadeias moleculares não ordenadas.

10 minutos para ler

Elementos para fixar rolamentos axiais

Em muitas aplicações industriais e mecânicas, os rolamentos são componentes críticos que proporcionam um movimento de baixo atrito e reprodutível entre peças móveis, eixos ou eixos. Dependendo do local e do funcionamento da instalação, estes rolamentos devem permitir diferentes graus de liberdade e ser fixados de forma segura. Além de muitas outras opções, elementos de bloqueio, como anéis de retenção ou porcas ranhuradas ou porcas de eixo, são usados para fixar peças da máquina, como mancais rolantes, parafusos com porca ou eixos contra deslocamento axial.

11 minutos para ler

Diferenças entre rolamentos de esferas e rolamentos simples – Que tipo de rolamento é adequado para si?

Os rolamentos de esferas e os rolamentos simples são dois tipos básicos de rolamentos utilizados numa variedade de sistemas mecânicos em engenharia mecânica. A principal tarefa dos rolamentos é permitir movimentos definidos dos componentes e, assim, reduzir o atrito tanto quanto possível. Embora ambos os tipos de rolamentos tenham um objetivo comum, existem diferenças fundamentais no design, funcionalidade e aplicação. Este artigo do blog descreve as diferenças mais importantes entre rolamentos de esferas e rolamentos simples.

11 minutos para ler

Cálculo das resistências ao corte e resistências à tração para parafusos

A resistência ao corte e a resistência à tração são dois parâmetros importantes para selecionar e utilizar parafusos. Os parafusos são utilizados para ligar os componentes recorrendo ao bloqueio por atrito e para suportar cargas mecânicas. Para garantir que os parafusos cumprem os requisitos de resistência necessários numa determinada aplicação, é importante saber o que são a resistência ao corte e a resistência à tração e como são calculados.

9 minutos para ler

Compreender os danos nos rolamentos – Causas, modo de falha e prevenção

Os rolamentos de rolamento são componentes robustos e fiáveis em engenharia mecânica e construção de máquinas personalizadas. No entanto, sob determinadas condições, podem ocorrer danos nos rolamentos destes elementos da máquina amplamente utilizados, normalmente resultantes de um comportamento invulgar durante o funcionamento. No pior dos casos, os danos nos rolamentos podem resultar numa falha completa dos rolamentos, o que pode resultar em tempo de inatividade indesejado. Por conseguinte, é importante detetar os primeiros sinais de danos nos rolamentos e remediar as suas causas. Neste artigo, discutimos os sintomas de danos nos rolamentos, as suas causas e modos de falha típicos.

12 minutos para ler