Utilização do produto

Propriedades e utilização de manómetros com mostrador

Os manómetros com mostrador são ferramentas essenciais no fabrico industrial e no controlo de qualidade. Mas como tirar o máximo partido delas? Neste blog, irá aprender tudo o que precisa de saber para tirar o melhor partido dos seus manómetros com mostrador: desde as funcionalidades mais importantes, passando pela leitura e fixação corretas, até à prevenção de erros de medição. Também receberá dicas valiosas sobre manutenção, cuidados e calibragem, para que os seus manómetros com mostrador funcionem com precisão a longo prazo.

10 minutos para ler

Os parâmetros de moldagem por injeção de plástico mais importantes – Otimização para máxima eficiência

O processo de moldagem por injeção de plástico é um núcleo da tecnologia de produção moderna e permite uma imensa gama de componentes de alta qualidade para uma ampla variedade de indústrias. Mas o percurso do granulado para o componente acabado apresenta inúmeros desafios. Que componentes e parâmetros críticos desempenham um papel? Quais são os problemas mais comuns que podem ocorrer e como podem ser resolvidos de forma eficiente? Encontre respostas a estas perguntas neste blogue.

9 minutos para ler

Medições precisas das roscas de encaixe

Medições precisas de roscas de encaixe são cruciais para evitar fugas dispendiosas e falhas do sistema. No nosso blogue, irá aprender que ferramentas de medição são verdadeiramente importantes e que erros frequentes deve evitar absolutamente ao medir roscas. Leia mais e obtenha dicas valiosas para obter juntas sem erros nas suas aplicações industriais.

9 minutos para ler

Lubrificação de chaves de parafusos esféricas – Lubrificantes, áreas de aplicação e informações gerais

As chaves de parafusos esféricas ou os fusos esféricos de recirculação nunca devem ser utilizados sem lubrificação, caso contrário a sua funcionalidade não pode ser garantida e a sua vida útil será encurtada. Podem ser utilizados lubrificantes como óleo ou massa lubrificante para a lubrificação. Este artigo explica que lubrificante é adequado para que razões e como lubrificar de forma ideal os parafusos esféricos.

12 minutos para ler

Equipamento de teste e elementos de posicionamento para peças de chapa metálica

Neste artigo do blog, vamos analisar mais detalhadamente o equipamento de teste e os elementos de posicionamento para peças de chapa metálica, explicar a sua importância para a qualidade da produção e examinar a sua aplicação em engenharia mecânica. O controlo da qualidade das peças de chapa metálica é crucial para garantir a qualidade do produto e a satisfação do cliente. A precisão e a exatidão são essenciais na engenharia mecânica e na construção de máquinas especiais. Aqui são utilizados equipamentos de teste, tais como pinos de teste, buchas de posicionamento e outros elementos de posicionamento de alta precisão, que permitem uma verificação eficaz e fiável das peças fabricadas.

8 minutos para ler

Materiais de amortecimento em mecânica e construção: ideias, aplicações e benefícios

Os materiais de amortecimento são essenciais em mecânica e construção. São utilizados para absorver choques e vibrações e melhorar o funcionamento de máquinas e sistemas. Devido às suas propriedades únicas, podem ser utilizadas em várias aplicações mecânicas e técnicas.

9 minutos para ler