Informações gerais

Tipos de unidades de engrenagens e respetiva aplicação

Neste artigo, apresentamos vários tipos de unidades de engrenagens e explicamos as suas áreas de aplicação. As unidades de engrenagens são componentes indispensáveis em muitas máquinas e veículos. Permitem a transmissão de binário e velocidade entre o eixo de entrada-saída e o eixo de saída, o que assegura uma transmissão de potência ideal.

11 minutos para ler

Mecanismo de alavanca de alternância – Como funciona?

O mecanismo de alavanca de alternância é um princípio técnico que é utilizado para gerar ou exercer grandes forças com relativamente pouca utilização de força. Este princípio é usado principalmente na indústria para fixar posições sem uso permanente de força - por exemplo, com grampos rápidos .

8 minutos para ler

Selecionar correias em V e polias de correias em V

As correias em V e as roldanas das correias em V são componentes básicos das correias de transmissão e são utilizadas em muitos sistemas mecânicos no sector industrial. Os inversores de correia transferem movimento rotativo, torque e potência de um elemento de acionamento para um elemento acionado. Contrariamente às transmissões por correia dentada que transferem energia com um mecanismo de bloqueio, as transmissões por correia funcionam através de bloqueio por atrito. É característica das correias de transmissão garantirem uma transferência de potência eficiente com base no atrito e uma vida útil mais longa, ao mesmo tempo que proporcionam uma disposição simples dos rolamentos.

9 minutos para ler

Representar roscas em desenhos técnicos

A correta representação de roscas em desenhos técnicos serve de base para a comunicação técnica entre as partes envolvidas. Podem ser apresentadas informações extensas de forma clara e internacionalmente compreensível e, assim, é apoiado o processo fluído de fabrico, produção e montagem mecânicos. Neste artigo, irá aprender de que forma as roscas e orifícios são mostrados em detalhe na engenharia mecânica.

10 minutos para ler

Determinação da posição das peças de trabalho nos guias de posicionamento

A automação de muitos processos na indústria, produção e montagem requer conhecimento preciso das condições da estrutura e sequências de movimento necessárias. Os guias de posicionamento são frequentemente utilizados para este fim. A determinação da posição de um componente deve ser claramente definida no dispositivo. O suporte da peça de trabalho define a posição para realizar uma inspeção repetível ou para receber materiais de tal modo que possam ser produzidos em relação a uma posição inicial. São utilizados vários guias de posicionamento de ferramentas & moldes, tais como dispositivos de teste ou dispositivos de montagem, para este fim.

9 minutos para ler

Ligações dos pinos – Ligação dos componentes com pinos do cilindro – Métodos/erros

Neste artigo, vamos focar-nos em detalhe no assunto das ligações de pinos no campo mecânico. Iremos analisar atentamente as peças moldadas, como parafusos e pinos, bem como outros elementos de fixação e elementos de fixação e o seu papel decisivo nas ligações dos pinos. Iremos discutir diferentes exemplos de ligações de pinos e potenciais defeitos ao fixar componentes.

13 minutos para ler