Informações sobre o produto

Mangas espaçadoras e discos espaçadores – Materiais e formas

As mangas espaçadoras e os discos espaçadores são elementos importantes para unir e conceber soluções de engenharia. Realizam várias tarefas: São espaçadores, distribuem forças incidentes, fixam componentes e são necessários para ajustes de precisão. Além das anilhas metálicas clássicas, este artigo também discute outras formas especiais e opções de configuração, como placas redondas.

19 minutos para ler

Manómetros – Tipos e propriedades

Os manómetros com mostrador são indispensáveis para o fabrico industrial – garantem precisão e qualidade em vários processos técnicos. No nosso blog, destacamos a sua importância e apresentamos os diferentes tipos de manómetros com mostrador analógicos e digitais e indutivos. Vamos analisar as alternativas modernas e explicar como os manómetros com mostrador são utilizados no fabrico para controlo de tolerância, ajuste da máquina e inspeção de qualidade. Descubra como estes instrumentos de medição melhoram a eficiência e a precisão na indústria.

11 minutos para ler

Materiais Antiestáticos – ESD – Definição e Benefícios

A descarga eletrostática pode ser um problema no ambiente de fabrico: os perigos variam desde danos a componentes sensíveis a riscos de incêndio e explosão. Existem várias opções para minimizar a sua ocorrência. Os materiais antiestáticos ou ESD são um deles. O artigo seguinte abrange as causas da carga eletrostática, introduz materiais antiestáticos (materiais ESD) e descreve os princípios gerais para evitar descargas eletrostáticas.

11 minutos para ler
Sensor integrado no sistema geral
Sensor integrado no sistema geral

Sensores – seleção e importância para tecnologia de automação

A recolha de dados é um aspeto central das instalações modernas, especialmente no contexto da digitalização e da Indústria 4.0. Os sensores tornam isto possível. Eles fornecem dados de entrada e monitoram e adaptam processos. Mas que tipos de sensores existem? Como se seleciona o sensor certo para uma aplicação específica? Este artigo apresenta o modo de ação e possíveis aplicações para vários sensores, bem como critérios de seleção para encontrar o sensor certo.

9 minutos para ler

Compreender os eixos rotativos, eixos e eixos do motor: Uma diretriz

Os eixos rotativos são um elemento essencial da engenharia mecânica moderna. Os eixos rotativos transferem o movimento rotativo. Podem ser fabricados a partir de diferentes materiais, que são selecionados especificamente para corresponder à aplicação. Os materiais incluem aço inoxidável, aço resistente à corrosão e aço.

6 minutos para ler

Escolher entre molas e molas a gás

Molas e molas a gás são dois dos tipos de molas mais utilizados. Armazenam forças e libertam-nas novamente conforme necessário. Mas que tipo de mola é adequado para que aplicação?

9 minutos para ler