Informações sobre o produto

Unidades de localização manual – Precisão em espaços pequenos

A localização de unidades desempenha um papel central na mecânica e é essencial para os designers em muitas aplicações diferentes. Neste artigo, iremos rever como funcionam as unidades de localização, os seus diferentes tipos e as suas aplicações.

9 minutos para ler

Chaves paralelas e chaves cónicas – Padrões e normas

Chaves paralelas e chaves cónicas são dois elementos de ligação comuns na indústria da engenharia mecânica. São utilizados para criar uma ligação de bloqueio de força entre dois componentes. Neste artigo, os dois tipos principais são examinados em maior detalhe e as suas áreas de aplicação são explicadas.

8 minutos para ler

Anéis de retenção Tipo C – Diretrizes de compra de anéis de retenção

Os anéis de retenção são um componente importante de muitas máquinas e sistemas que servem para fixar rolamentos, eixos, parafusos e outros componentes. Um tipo de anel de retenção comumente usado é o tipo C, que é fabricado de acordo com a norma japonesa JIS. Neste artigo, irá aprender mais sobre os anéis de retenção do tipo C e a norma japonesa JIS.

9 minutos para ler

Transmissão de movimentos rotacionais – Noções básicas sobre acoplamentos

Quando os eixos são acoplados numa máquina, existe sempre um desalinhamento entre os pontos centrais dos eixos. O acoplamento compensa este erro de alinhamento pela elasticidade do componente ou elemento mecânico durante a rotação ou transmissão de energia. Quer seja um engenheiro experiente ou a começar no mundo da engenharia mecânica, este artigo dá-lhe uma visão abrangente sobre os princípios básicos dos acoplamentos.

5 minutos para ler

Benefícios de movimentos lineares precisos: tudo sobre eixos lineares

Os eixos lineares estão a tornar-se cada vez mais populares na tecnologia de acionamento. Oferecem um elevado grau de precisão em movimento. Os eixos lineares têm várias vantagens em comparação com os eixos tradicionais, incluindo alta rigidez, alta precisão de posicionamento, maior vida útil e também excelente desempenho de controlo.

21 minutos para ler

Guia de calha de perfil – Tipos / função / vida útil / manutenção / alternativas

Guias de calha de perfil: Junte-se a nós enquanto exploramos o mundo dos guias de perfil. O nosso artigo destaca os diferentes tipos de guias de calha de perfil e as suas funções. Saiba como maximizar a vida útil com a manutenção adequada e observe possíveis alternativas nesta área crítica da tecnologia de movimento linear.

10 minutos para ler