Acionador linear – Conversão da rotação para translação

Um comando linear converte os movimentos rotacionais em movimentos lineares e vice-versa. Atuadores lineares são componentes-chave para controlo de movimento em muitos sistemas mecânicos e engenharia mecânica. Muitas vezes, essa conversão é necessária para converter potência e movimento gerados por motores e outros equipamentos rotativos em translação (movimento linear). O inversor é realizado industrialmente com motores ou também manualmente. O artigo apresenta conceitos frequentemente utilizados e comuns e lista os critérios de design. Por fim, discutiremos exemplos para aplicações de engenharia mecânica.

7 minutos para ler

Selecionar ímanes

Os ímanes são de grande importância em aplicações industriais. São utilizados numa variedade de aplicações, desde motores elétricos a sensores e atuadores. No entanto, selecionar o íman certo para uma aplicação específica requer uma compreensão profunda das propriedades magnéticas, materiais e características de design.

14 minutos para ler

Classes de resistência à tração de parafusos e porcas de aço inoxidável

A resistência à tração do aço e do aço inoxidável é um parâmetro crítico no que diz respeito à capacidade de carga e segurança das juntas roscadas. É composto por dois parâmetros chave para parafusos de aço, com base nos quais a resistência à tração e a resistência ao rendimento podem ser facilmente determinadas. No entanto, a partir de um determinado tamanho, os parafusos e porcas de aço inoxidável são marcados com uma combinação de números por letra (por exemplo, A4-80). A combinação letra-número disposta em frente ao hífen atribui o parafuso assim marcado a um grupo de material e grupo de aço e, assim, fornece informações sobre as propriedades básicas do material do parafuso. O número 80 à direita do hífen indica a classe de resistência. Este artigo mostra como usar a classe de resistência dos parafusos de aço inoxidável para determinar os seus limites de utilização e fornecer uma visão geral da capacidade de carga das classes de resistência típicas.

10 minutos para ler

Circuitos pneumáticos e diagramas de circuitos pneumáticos – fundamentos da engenharia de fluidos

Este artigo abrange os fundamentos dos esquemas pneumáticos, circuitos pneumáticos e esquemas de circuitos pneumáticos. A pneumática é uma área de engenharia de fluidos que lida com o ar comprimido e a sua aplicação em vários sistemas. A tecnologia de controlo pneumático é utilizada em muitas indústrias e setores, tais como manuseamento de materiais, robótica ou transporte.

15 minutos para ler

Tutorial: Coeficientes de expansão de materiais – Teoria das ciências dos materiais

Os coeficientes de expansão dos materiais desempenham um papel crucial na ciência dos materiais. Os coeficientes de expansão descrevem como as dimensões de um material mudam sob a influência das flutuações de temperatura. Este artigo fornece uma introdução abrangente ao tópico, incluindo os fundamentos da expansão térmica, fatores influenciadores e vários métodos de medição. Também comparamos coeficientes de expansão típicos de classes de materiais e explicamos as suas utilizações em várias indústrias. Por último, abordamos as tensões térmicas e as formas de evitar danos causados por diferenças de temperatura nos materiais.

13 minutos para ler

Cálculo do centro de massa – com exemplos

Calcular o centro de massa é um passo importante em muitas tarefas de engenharia mecânica e no design de máquinas e componentes. O centro de massa indica onde o peso de um corpo está concentrado e, assim, permite determinar as forças e os momentos no sistema. Este artigo explora os fundamentos do cálculo do centro de massa e fornece alguns exemplos do mundo real.

8 minutos para ler

Cálculos do projeto da mola

Molas são componentes mecânicos que podem armazenar e fornecer energia de tensão gerada pelo trabalho usado para tensionar, alongar ou comprimir a mola na forma de deformação ou energia de tensão. São usados em muitas aplicações e podem ser encontrados em pequenos componentes eletrónicos, bem como em grandes máquinas industriais. Para garantir que uma mola executa a sua função, tem de ser concebida corretamente. Para este fim, são calculados parâmetros como a constante de mola e o percurso da mola.

8 minutos para ler

Manómetros – Noções básicas, tipos e função dos manómetros de pressão

Os manómetros são instrumentos e dispositivos utilizados na metrologia para medir a pressão num sistema. Baseiam-se nos princípios físicos da hidráulica ou pneumática.

12 minutos para ler

Tipos/propriedades de âncoras resistentes e instalação

As âncoras resistentes são uma forma especializada de âncoras metálicas. A sua capacidade de carga é quase ilimitada na interação do sistema utilizado e do substrato compatível. Âncoras resistentes com enorme capacidade de carga são utilizadas em ambientes industriais, como a construção de máquinas. O artigo seguinte fornece informações sobre os diferentes tipos de âncoras resistentes, as suas utilizações e métodos de fixação.

13 minutos para ler

Pinos de bloqueio – Tampões de mola e contrapinos – Formas e Dimensões

Os tampões de mola e os contrapinos (também chamados de pino de bloqueio) são elementos de bloqueio para diferentes aplicações. São frequentemente utilizados para ligações de parafusos como um elemento de bloqueio simples e libertável e são utilizados para fixar a força axial. A força axial não é a carga principal na articulação. O elemento de bloqueio é utilizado principalmente para manter o conjunto unido. Por conseguinte, a força axial é frequentemente mais pequena por várias ordens de magnitude do que a força radial no parafuso. Este artigo discute os princípios de bloqueio para juntas de parafusos com pinos de bloqueio, juntamente com exemplos de aplicação dos vários elementos de bloqueio em engenharia mecânica e com base em quais critérios esses elementos podem ser selecionados.

11 minutos para ler

Tipos e aplicações de anéis de fixação e anéis de aperto

Os anéis de fixação e os anéis de aperto são componentes importantes na engenharia mecânica. A sua função é fixar os componentes da máquina numa posição específica num eixo. Este artigo apresenta diferentes versões, critérios de seleção e campos de aplicações.

8 minutos para ler

Eixos lineares: extremidades do eixo e opções de montagem para eixos lineares

Os mecanismos de fixação para eixos lineares ou eixos guia em sistemas mecânicos requerem um planeamento cuidadoso. Extremidades diferentes do eixo permitem diferentes opções de montagem. Este artigo fornece uma visão geral das extremidades do eixo disponíveis e responde à pergunta sobre quais os suportes do eixo ou opções de suporte do eixo disponíveis e onde são apropriados. Como parte disto, também analisamos detalhadamente os tipos de rolamentos fixos e flutuantes para eixos.

14 minutos para ler

Buchas de perfuração – Benefícios/Tipos/Aplicação/Visão geral das normas

As buchas de perfuração são uma parte importante das peças de trabalho de maquinação. São utilizadas para guiar a ferramenta de perfuração de forma segura e precisa, garantindo assim um orifício exato. Este artigo detalha os benefícios, tipos, aplicações e visões gerais padrão das buchas de perfuração.

11 minutos para ler

Peças padrão e a sua importância para a indústria

As peças padronizadas são componentes fabricados de acordo com uma norma específica. São parte integrante da indústria moderna porque oferecem uma série de benefícios. Este artigo explica o que são peças padronizadas e explica as vantagens e desvantagens que trazem.

11 minutos para ler

Guias de calha de perfil – Ferramenta de seleção para guias lineares

Selecionar o guia de calha de perfil certo tem um impacto duradouro no desempenho e longevidade das máquinas e equipamentos. Mas como encontra o sistema certo entre uma ampla gama de opções? Consulte o nosso blogue para ver que critérios realmente importam, desde tipos de carga e requisitos de precisão a condições ambientais e de instalação. Iremos mostrar-lhe uma abordagem estruturada para o ajudar a tomar decisões informadas e otimizar o desempenho das suas aplicações a longo prazo.

11 minutos para ler

Guias de calha de perfil – Padrões de precisão de guias de calha de perfil MISUMI

O que torna um guia de perfil de guia linear a primeira escolha para um controlo de movimento preciso e resiliente? No nosso blogue, irá aprender tudo sobre o design, as diferentes versões, tolerâncias dimensionais e os parâmetros chave, tais como executar paralelismo, pré-carregamento e reprodução axial. Mostramos como estas funcionalidades funcionam perfeitamente em conjunto para garantir a mais elevada precisão e durabilidade – e como pode melhor corresponder estes componentes às suas necessidades.

13 minutos para ler

Mangas espaçadoras e discos espaçadores – Materiais e formas

As mangas espaçadoras e os discos espaçadores são elementos importantes para unir e conceber soluções de engenharia. Realizam várias tarefas: São espaçadores, distribuem forças incidentes, fixam componentes e são necessários para ajustes de precisão. Além das anilhas metálicas clássicas, este artigo também discute outras formas especiais e opções de configuração, como placas redondas.

19 minutos para ler

Ímanes de neodímio: Funcionalidades especiais, produção e utilizações

Os ímanes de neodímio são os ímanes permanentes mais fortes disponíveis e podem produzir campos magnéticos muito fortes nos espaços mais pequenos. Esta propriedade permite que sejam integrados numa variedade de dispositivos e aplicações, mesmo quando o espaço é limitado.

O que torna os ímanes de neodímio tão fortes, que aplicações estão disponíveis, como são fabricados e o que considerar ao utilizá-los é discutido neste artigo.

11 minutos para ler

Plásticos especializados para profissionais – propriedades, resistência e exemplos de aplicação

Os plásticos especializados são utilizados quando as aplicações colocam elevadas exigências no material ou são necessárias propriedades especiais. Têm frequentemente propriedades isolantes e a sua elevada resistência à água e aos químicos torna-os num material fiável e de baixa manutenção. Não é de admirar que os plásticos especiais sejam utilizados em muitos campos técnicos e também em parafusos e porcas. O artigo seguinte fornece uma visão geral de vários plásticos especializados e das suas aplicações.

15 minutos para ler

Acessórios de tubagem – Tipos e aplicações

Os acessórios de tubagem são utilizados para ligar com segurança tubos, canos e mangueiras. São utilizados em sistemas pneumáticos, bem como em sistemas hidráulicos e outros sistemas de transporte de fluidos. No entanto, também estão disponíveis acessórios e adaptadores adequados para tubos sob vácuo. Como um componente importante destes sistemas, é essencial que os acessórios de tubagem liguem de forma fiável e segura os componentes a serem ligados e evitem permanentemente a entrada ou saída de líquidos ou gases. Este artigo apresenta diferentes tipos de acessórios de tubagem e as suas utilizações ideais, e irá ajudá-lo a escolher o melhor acessório de tubagem para a sua aplicação

13 minutos para ler