Biblioteca inCAD – Fonte de inspiração de um designer

A Biblioteca inCAD é uma extensa biblioteca para designers que oferece muitos exemplos de aplicações. A biblioteca fornece livremente exemplos de aplicações para funções ou possibilidades de produtos. Cada exemplo de aplicação contém uma lista de peças que a MISUMI tem disponíveis juntamente com informações sobre a quantidade necessária para o exemplo. Para os designers, os modelos CAD servem como fonte de inspiração para modificar, adicionar e adaptar significativamente os mesmos às suas próprias máquinas ou sistemas.

8 minutos para ler

Peças fresadas como componentes livremente configuráveis através de Make-to-Order – Flexibilidade no fabrico contratual

O Make-to-Order (MTO) é o processo de produção clássico para produção personalizada. Make-to-Order significa fabrico por contrato. Neste processo, a produção ocorre de acordo com os requisitos individuais do cliente e só começa depois de o cliente ter feito uma encomenda. Ao contrário do Make-to-Stock (MTS), onde os níveis de produção e stock são predeterminados, os componentes MTO só são fabricados após a receção de uma encomenda do cliente.

8 minutos para ler

Peças torneadas – Componentes Make-to-Order (MTO) configuráveis com precisão

As peças e componentes torneados Make-to-Order (MTO) são uma parte importante da indústria de produção moderna. Make-to-Order significa fabrico por contrato. Isto significa que a produção só começa quando uma encomenda específica está disponível. Em contraste com o Make-To-Stock (MTS), onde os produtos são produzidos para stock, os componentes MTO só são fabricados após a receção da encomenda.

8 minutos para ler

Comportamento de Vibração Íntrínseca das Molas

Em engenharia mecânica, as molas de tensão e compressão são uma parte importante do projeto de sistemas mecânicos, aplicações e usos. As propriedades das molas, como a sua força de retorno e constante de mola, influenciam o desempenho e a funcionalidade das máquinas. Para compreender estas propriedades e o comportamento de vibração dos sistemas de mola, analisamos neste artigo as relações físicas entre os sistemas de mola e a relação entre a frequência natural e a ressonância.

8 minutos para ler

Os tratamentos de superfície mais fortes para metais – Indestrutível, durável e de baixa manutenção

A escolha do tratamento de superfície certo depende em grande parte dos requisitos colocados na superfície. Existem vários tratamentos de superfície diferentes que podem ser utilizados dependendo das suas necessidades. Neste artigo do blog, apresentamos os tratamentos de superfície mais fortes, mais duros e mais duráveis.

5 minutos para ler

Tratamentos de metais e superfícies – Uma visão geral

O tratamento de superfície industrial é um processo no qual a superfície de uma peça de trabalho é maquinada para melhorar ou alterar as suas propriedades mecânicas, químicas ou visuais.

8 minutos para ler

Materiais de amortecimento em mecânica e construção: ideias, aplicações e benefícios

Os materiais de amortecimento são essenciais em mecânica e construção. São utilizados para absorver choques e vibrações e melhorar o funcionamento de máquinas e sistemas. Devido às suas propriedades únicas, podem ser utilizadas em várias aplicações mecânicas e técnicas.

9 minutos para ler

Tipos, propriedades e utilização dos anéis de retenção

O anel de retenção é uma das ferramentas mais importantes na construção. É utilizado para fixar componentes individuais e impedir o movimento axial. Neste artigo, vamos analisar os diferentes tipos de anéis de retenção, as suas características e a sua utilização.

4 minutos para ler

Rolamentos simples na prática: seleção e montagem

Os rolamentos simples são um tipo de rolamento utilizado em máquinas para facilitar o movimento do eixo e do rolamento. Também são referidos como cúpulas simples, buchas de rolamentos simples, mangas de rolamentos simples ou bainhas de rolamentos simples.

10 minutos para ler

Seguidores de cames e seguidores de rolos – conhecimento básico e utilização

Desde sistemas de transporte até linhas de produção controladas por robôs, os seguidores de cames permitem o movimento sem esforço de cargas. Um processo suave no fabrico industrial e manuseamento de materiais depende de sistemas de movimento eficientes e precisos. Os seguidores de cames e os seguidores de rolos desempenham um papel decisivo aqui. Aqui, os seguidores de cames e os seguidores de rolos garantem uma orientação fiável do movimento linear. Neste artigo do blogue, exploramos o conhecimento básico destes componentes e examinamos a sua utilização pretendida na prática industrial.

8 minutos para ler

Unidades de localização manual – Precisão em espaços pequenos

A localização de unidades desempenha um papel central na mecânica e é essencial para os designers em muitas aplicações diferentes. Neste artigo, iremos rever como funcionam as unidades de localização, os seus diferentes tipos e as suas aplicações.

9 minutos para ler

Chaves paralelas e chaves cónicas – Padrões e normas

Chaves paralelas e chaves cónicas são dois elementos de ligação comuns na indústria da engenharia mecânica. São utilizados para criar uma ligação de bloqueio de força entre dois componentes. Neste artigo, os dois tipos principais são examinados em maior detalhe e as suas áreas de aplicação são explicadas.

8 minutos para ler

Anéis de retenção Tipo C – Diretrizes de compra de anéis de retenção

Os anéis de retenção são um componente importante de muitas máquinas e sistemas que servem para fixar rolamentos, eixos, parafusos e outros componentes. Um tipo de anel de retenção comumente usado é o tipo C, que é fabricado de acordo com a norma japonesa JIS. Neste artigo, irá aprender mais sobre os anéis de retenção do tipo C e a norma japonesa JIS.

9 minutos para ler

Transmissão de movimentos rotacionais – Noções básicas sobre acoplamentos

Quando os eixos são acoplados numa máquina, existe sempre um desalinhamento entre os pontos centrais dos eixos. O acoplamento compensa este erro de alinhamento pela elasticidade do componente ou elemento mecânico durante a rotação ou transmissão de energia. Quer seja um engenheiro experiente ou a começar no mundo da engenharia mecânica, este artigo dá-lhe uma visão abrangente sobre os princípios básicos dos acoplamentos.

5 minutos para ler

Benefícios de movimentos lineares precisos: tudo sobre eixos lineares

Os eixos lineares estão a tornar-se cada vez mais populares na tecnologia de acionamento. Oferecem um elevado grau de precisão em movimento. Os eixos lineares têm várias vantagens em comparação com os eixos tradicionais, incluindo alta rigidez, alta precisão de posicionamento, maior vida útil e também excelente desempenho de controlo.

21 minutos para ler

Acoplamentos do eixo – Noções básicas e áreas de aplicação

Este artigo do blog fornece uma introdução sobre como funcionam os acoplamentos e os diferentes tipos usados atualmente.

7 minutos para ler

Determinação dos valores de fricção e coeficiente de fricção dos materiais

O coeficiente de fricção é uma variável física derivada do campo de tribologia para a fricção entre dois objetos. O coeficiente de fricção define a força que ocorre durante a fricção (força de fricção) em relação à força com que os objetos são pressionados juntos (força de pressão). O coeficiente de fricção é, portanto, um parâmetro importante ao examinar o desgaste do material e as propriedades deslizantes. Este artigo explica as noções básicas do coeficiente de fricção, os seus métodos de medição e as suas aplicações em tecnologia.

12 minutos para ler

Roscas de tubos – Normas e dimensões padrão

Este artigo examina as dimensões padrão das roscas dos tubos e o seu significado. Os tubos com roscas garantem uma ligação segura e apertada entre as peças dos tubos e os componentes adjacentes. Na indústria, há uma variedade de padrões para isso, como DIN/ISO, JIS, BSP, NPT ou BSW.

12 minutos para ler

Pinos de tensão – Descrição geral do design e aplicação

As cavilhas de tensão ou cavilhas de mola são elementos de fixação mecânica fabricados em aço de mola. Estes elementos juntam componentes de forma segura e fiável, ao mesmo tempo que oferecem um certo grau de flexibilidade. São fáceis de instalar e proporcionam uma distribuição uniforme da carga na superfície do pino e do orifício. São amplamente utilizados em muitas indústrias e aplicações e são particularmente úteis em aplicações onde é necessária uma ligação permanente sem a utilização de parafusos ou outros fixadores.

12 minutos para ler

Torção: Como compreender a torção

Existem muitos tipos diferentes de cargas mecânicas que afetam um objeto, um dos quais é a torção. Neste artigo do blog, vamos analisar os fundamentos da torção e explorar alguns exemplos.

4 minutos para ler