Eixos lineares: Selecionar o material certo, endurecimento e tratamento de superfície

Os eixos lineares executam tarefas exigentes em aplicações industriais: Permitem movimentos lineares precisos e repetíveis sob cargas mecânicas elevadas. Para cumprir estes requisitos, é fundamental a seleção adequada do material, o endurecimento e o tratamento da superfície. Todos estes fatores afetam diretamente a vida útil, a precisão e o desempenho de um eixo linear. Este artigo apresenta esses três aspetos e destaca as suas dependências para que possa selecionar o melhor eixo linear para a sua aplicação.

13 minutos para ler

Rolamentos de esferas – Distribuição de carga para rolamentos rolantes

Os rolamentos de esferas e outros rolamentos de rolamento estão instalados em várias máquinas. Os rolamentos instalados transferem as forças radiais ou axiais que ocorrem para o compartimento da máquina e, assim, permitem a utilização de vários componentes móveis. As forças que ocorrem e a carga resultante no rolamento já devem ser determinadas durante o processo de projeto. A distribuição da carga no rolamento e a geometria do ponto de contacto correspondente são cruciais para a vida útil, função e eficiência esperadas do rolamento. Neste artigo, iremos analisar a carga exercida num rolamento e como a geometria da superfície de contacto afeta a distribuição da carga no rolamento.

12 minutos para ler

Acessórios de tubagem – Tipos e aplicações

Os acessórios de tubagem são utilizados para ligar com segurança tubos, canos e mangueiras. São utilizados em sistemas pneumáticos, bem como em sistemas hidráulicos e outros sistemas de transporte de fluidos. No entanto, também estão disponíveis acessórios e adaptadores adequados para tubos sob vácuo. Como um componente importante destes sistemas, é essencial que os acessórios de tubagem liguem de forma fiável e segura os componentes a serem ligados e evitem permanentemente a entrada ou saída de líquidos ou gases. Este artigo apresenta diferentes tipos de acessórios de tubagem e as suas utilizações ideais, e irá ajudá-lo a escolher o melhor acessório de tubagem para a sua aplicação

13 minutos para ler

Plásticos especializados para profissionais – propriedades, resistência e exemplos de aplicação

Os plásticos especializados são utilizados quando as aplicações colocam elevadas exigências no material ou são necessárias propriedades especiais. Têm frequentemente propriedades isolantes e a sua elevada resistência à água e aos químicos torna-os num material fiável e de baixa manutenção. Não é de admirar que os plásticos especiais sejam utilizados em muitos campos técnicos e também em parafusos e porcas. O artigo seguinte fornece uma visão geral de vários plásticos especializados e das suas aplicações.

15 minutos para ler

Ímanes de neodímio: Funcionalidades especiais, produção e utilizações

Os ímanes de neodímio são os ímanes permanentes mais fortes disponíveis e podem produzir campos magnéticos muito fortes nos espaços mais pequenos. Esta propriedade permite que sejam integrados numa variedade de dispositivos e aplicações, mesmo quando o espaço é limitado.

O que torna os ímanes de neodímio tão fortes, que aplicações estão disponíveis, como são fabricados e o que considerar ao utilizá-los é discutido neste artigo.

11 minutos para ler

Rolamentos simples – Poupança de custos com produtos económicos

As cadeias de valor industriais estão cada vez mais focadas nos custos de produção e manutenção. Os custos de manutenção representam uma grande parte dos custos operacionais contínuos de um sistema. Os componentes de alta qualidade e fáceis de manter ajudam a manter estes custos o mais baixos possível, garantindo a qualidade necessária. No entanto, o planeamento e o design nem sempre têm de depender do componente mais caro. Utilizando a análise ABC, os produtos e componentes podem ser classificados como peças ABC com base na sua partilha de valor e na sua importância na cadeia de valor. Os artigos mais económicos são os chamados artigos C ou peças C. Estes têm uma pequena quota de valor, mas são necessários em números grandes. Estas peças têm um grande potencial para reduzir custos. Vale a pena ver mais de perto. Para muitas aplicações, os artigos económicos são uma boa alternativa aos artigos caros. No entanto, um preço baixo não tem de significar uma perda de qualidade; a gama de aplicações de itens económicos pode ser limitada, por exemplo, pela precisão muitas vezes mais baixa. Este artigo irá mostrar-lhe como utilizar peças em C, como rolamentos simples, de forma económica e como selecioná-las propositadamente, ao mesmo tempo que garante a qualidade.

12 minutos para ler

Limites de processamento e normas de precisão para peças de chapa metálica

As peças de chapa metálica são utilizadas na nossa vida quotidiana e na indústria numa vasta gama de aplicações. Para que estas peças de chapa metálica fabricadas sejam utilizadas de forma interoperacional, têm de estar em conformidade com determinadas normas de precisão e limites de maquinação. Referem-se a parâmetros e tolerâncias específicos em relação à largura, comprimento, espessura e tolerâncias geométricas. As especificações devem ser tidas em consideração ao fabricar peças de chapa metálica. O seguinte examina várias normas e limites em detalhe.

10 minutos para ler

Dureza e teste de dureza em comparação

Uma ampla variedade de matérias-primas e materiais auxiliares são usados em aplicações industriais. O conhecimento abrangente das suas propriedades materiais é um pré-requisito absoluto para usar essas matérias-primas para uma aplicação definida em ambientes técnicos. Os testes de dureza são uma forma de determinar propriedades básicas do material, tais como dureza/dutilidade e resistência de um material, tal como aço. A dureza desempenha um papel fundamental na caracterização e controlo de qualidade dos materiais. A dureza de um aço fornece informações sobre suas propriedades mecânicas, resistência ao desgaste e adequação para aplicações específicas. Neste contexto, foram desenvolvidos vários métodos e escalas de teste de dureza para determinar e classificar com precisão a dureza do aço. Este artigo fornece uma visão geral dos métodos de teste de dureza comuns, uma visão geral de algumas das opções de tratamento térmico para materiais de aço, os níveis de dureza do Vickers resultantes e as suas possíveis aplicações.

20 minutos para ler

Propriedades dos materiais amortecedores e seus usos

Os engenheiros mecânicos confiam nos materiais de amortecimento onde quer que ocorram vibrações, oscilações, choques ou ruídos indesejados. Se estas vibrações permanecerem não controladas, podem levar a perdas de precisão, desgaste prematuro do material e até destruição da máquina. Como resultado, os materiais amortecedores não só aumentam a vida útil e o desempenho das máquinas, como também as protegem frequentemente contra danos. Além de espumas, feltro e borracha, plásticos especiais também são usados para produzir materiais amortecedores. Este artigo do blogue fornece uma visão geral dos vários materiais de amortecimento e como usá-los.

17 minutos para ler

Tecnologia de salas limpas – Diferenças globais nas normas

Ambientes controlados, como salas limpas, são essenciais para manter a qualidade do produto, a segurança e os padrões em muitas indústrias. No fabrico de semicondutores, por exemplo, mesmo as partículas mais pequenas podem danificar as superfícies sensíveis ou levar a reações químicas indesejáveis. Mas o que define uma sala limpa? Que condições devem ser cumpridas e que classes existem? E que tecnologia de sala limpa pode ser usada para implementar salas limpas? O artigo a seguir apresenta o conceito de sala limpa com mais detalhes, incluindo abordar estas questões e normas em todo o mundo.

17 minutos para ler

Soluções completas para movimento linear – unidades lineares, módulos lineares e atuadores lineares

O movimento linear permite que as cargas se movam em um caminho de linha reta em vez de girar cargas sobre um eixo. Esta é uma parte importante da automação industrial.

7 minutos para ler

Transmissão mecânica de energia: Tipos de movimento, correias de distribuição e engrenagens

Existe o movimento uniforme em que um corpo se move sempre à mesma velocidade e não é acelerado nem desacelerado.

O movimento não uniforme ocorre quando a velocidade ou direção de um corpo muda durante o processo de movimento, o que pode levar à aceleração ou desaceleração. Existem dois casos: aceleração uniforme e aceleração não uniforme.

12 minutos para ler

Maquinação de aços inoxidáveis

O aço inoxidável é um material difícil de maquinar. A maquinação implica um risco de têmpera a frio. Além disso, os erros de maquinação podem criar superfícies de ataque para corrosão. O artigo seguinte responde à pergunta frequente "Pode enferrujar em aço inoxidável?", fornece uma visão geral dos problemas durante a maquinação, vários métodos de maquinação e critérios de seleção para a ferramenta correta para maquinação de aço inoxidável.

13 minutos para ler

Ferramenta para remover rolamentos prensados

Várias coisas podem correr mal durante uma troca de rolamento: podem ocorrer danos no eixo ou rolamento devido a manuseamento inadequado ou instalação inadequada do novo rolamento. Em particular nos rolamentos apreendidos, surge a questão de como remover com sucesso estes últimos sem danificar os componentes circundantes e o próprio rolamento. Neste contexto, as ferramentas adequadas são cruciais para a desmontagem e instalação bem-sucedidas dos rolamentos prensados. Neste artigo, apresentamos ferramentas e métodos para garantir que a próxima mudança de rolamento seja bem-sucedida.

8 minutos para ler

Componentes de movimento linear – Vale a pena saber sobre guias, chaves de fenda e muito mais

Estes incluem motores lineares, atuadores lineares, eixos lineares e outros componentes que permitem o movimento linear. Motores lineares são motores especialmente projetados que geram movimento linear. Eles geram forças para mover cargas ao longo de uma trilha linear.

12 minutos para ler

Chaves de rosca – precisão por pré-carregamento

Os parafusos esféricos convertem o movimento rotativo em movimento linear preciso ou vice-versa. Eles são frequentemente usados como um elemento de acionamento. A precisão do posicionamento é fundamental ao utilizar as chaves de parafusos esféricos. Uma forma de aumentar a precisão de posicionamento de uma unidade de parafuso esférico é reduzir a folga entre o spindle e a porca com uma pré-carga. No entanto, uma vez que esta pré-carga também altera a facilidade de movimento do sistema, existem chaves de rosca com pré-carga ajustável. O sistema pode ser pré-carregado de tal forma que o espaço axial admissível entre a porca esférica e o spindle roscado seja alcançado sem limitar excessivamente o movimento livre. O pré-carregamento pode atingir a precisão posicional dentro de alguns micrómetros. Neste artigo, irá aprender como isto funciona e que classes de precisão existem.

10 minutos para ler

Materiais Antiestáticos – ESD – Definição e Benefícios

A descarga eletrostática pode ser um problema no ambiente de fabrico: os perigos variam desde danos a componentes sensíveis a riscos de incêndio e explosão. Existem várias opções para minimizar a sua ocorrência. Os materiais antiestáticos ou ESD são um deles. O artigo seguinte abrange as causas da carga eletrostática, introduz materiais antiestáticos (materiais ESD) e descreve os princípios gerais para evitar descargas eletrostáticas.

11 minutos para ler
Sensor integrado no sistema geral
Sensor integrado no sistema geral

Sensores – seleção e importância para tecnologia de automação

A recolha de dados é um aspeto central das instalações modernas, especialmente no contexto da digitalização e da Indústria 4.0. Os sensores tornam isto possível. Eles fornecem dados de entrada e monitoram e adaptam processos. Mas que tipos de sensores existem? Como se seleciona o sensor certo para uma aplicação específica? Este artigo apresenta o modo de ação e possíveis aplicações para vários sensores, bem como critérios de seleção para encontrar o sensor certo.

9 minutos para ler

Manómetros – Tipos e propriedades

Os manómetros com mostrador são indispensáveis para o fabrico industrial – garantem precisão e qualidade em vários processos técnicos. No nosso blog, destacamos a sua importância e apresentamos os diferentes tipos de manómetros com mostrador analógicos e digitais e indutivos. Vamos analisar as alternativas modernas e explicar como os manómetros com mostrador são utilizados no fabrico para controlo de tolerância, ajuste da máquina e inspeção de qualidade. Descubra como estes instrumentos de medição melhoram a eficiência e a precisão na indústria.

11 minutos para ler

Compreender os eixos rotativos, eixos e eixos do motor: Uma diretriz

Os eixos rotativos são um elemento essencial da engenharia mecânica moderna. Os eixos rotativos transferem o movimento rotativo. Podem ser fabricados a partir de diferentes materiais, que são selecionados especificamente para corresponder à aplicação. Os materiais incluem aço inoxidável, aço resistente à corrosão e aço.

6 minutos para ler